This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 使用 TPS62903器件进行 TI 仿真的 PSpice

Guru**** 2924050 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS62903

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1185686/pspice-for-ti-simulation-with-tps62903-part

主题中讨论的其他器件:TPS62903

您好!

我希望使用 TPS62903器件在 PSpice for TI 中进行仿真。 我做了一个简单的仿真、但它没有给我带来预期的结果。 是否有人可以检查它以查看它有什么问题?

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您能否分享您所面临的问题? 我还建议共享项目文件。

    谢谢、

    模块

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我已将原理图简化为下图 :

    我希望获得1.2V 的输出、但当我进行时域仿真时、我得到5.33mV 的输出电压。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    它看起来与初始条件相关、因此我尝试转到 PSpice ->编辑仿真配置文件->分析->并选中跳过初始瞬态偏置点计算(SKIPBP)框、然后尝试。

    Attached 是一个有效的项目。

    e2e.ti.com/.../TPS62903_5F00_TRAN.zip

    谢谢、
    模块

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢、这解决了这个问题