This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDA-01505:仿真

Guru**** 2815975 points

Other Parts Discussed in Thread: UCC28C43, UCC12041-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1182905/tida-01505-simulation

器件型号:TIDA-01505
主题中讨论的其他器件:UCC28C43UCC12041-Q1

大家好、

我正在寻找 IC UCC28C43QDRQ1的基本工作仿真。 请帮助我了解更多相关信息。

谢谢你

Suma  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    以下链接提供了 UCC28C43的多个仿真模型。 请看一下。

    UCC28C43数据表、产品信息和支持|德州仪器 TI.com

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hong、

    感谢您的支持。 我正在寻找与该器件 UCC12041-Q1类似的隔离式电源。 但输出电压为15V、因为我发送的器件具有5V 的输出。 但对于我的应用、我需要15V OUT。  

    我正在寻找降压模型器件集成开关、将15V 电源转换为5V 电源、并采用符合汽车标准的器件。 请尽快帮我找到器件、这样会很有帮助。

    此致、

    Suma  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您的输入电压和输出电压是多少? 根据您的消息、输出电压= 15V 是对的吗? 但您的消息不清楚输入电压=?