This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDA-010059:关于 cupper 厚度和 TG 值

Guru**** 670150 points
Other Parts Discussed in Thread: TIDA-010059
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1182570/tida-010059-regarding-cupper-thickness-and-tg-value

器件型号:TIDA-010059

您好的支持团队。

我向您询问电流感应板的 cupper 厚度以及 FR-4的 TG 值、如下所示。

电流感测板的板厚度为0.8mm、但在检查光绘数据时铜厚度为2oz。

  电路板厚度不是1.6mm? 或者铜厚度是否为1oz 或更小是正确的?

2.高 TG 的推荐值是什么? TG150或 TG170?  

此致、

千兆

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Higa、

         感谢您的联系。  请按以下方式查找我的答案:

    1.我检查了 TIDA-010059的堆栈文件、设计文件中的电路板厚度为0.95mm。 70µm、考虑到制造工艺、电路板厚度应约为1mm、铜厚度为2oz (2 μ m)。

    TG 值代表 PCB 的温度能力。 因此、TG 值越高、热性能越好。

    BR、

    陈高

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    感谢您的回答。

    >1. 我检查了 TIDA-010059的堆栈文件、设计文件中的电路板厚度为0.95mm。 70µm、考虑到制造工艺、电路板厚度应约为1mm、铜厚度为2oz (2 μ m)。

    所有层(4层)的铜厚度是否均为70um ?

    此致、

    千兆

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Higa、

      根据光绘数据、是的。  请按如下所示找到屏幕截图

     

    BR、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    感谢您的确认。

    我明白了。

    谢谢。

    此致、

    千兆

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    我可以再问一个问题吗?
    如果电流检测板的厚度为1.6mm、是否存在任何结构问题?
    提出这个问题的原因是、我希望设计的尺寸为1.6mm、因为将其制作为1mm 会增加成本。

    此致、

    千兆

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Higa、

      电流感应板的厚度不会影响组件。 请在 设计指南中找到图16

    BR、