This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WEBENCH®︎工具:新的 WEBENCH®︎电源设计器现在更易于使用

Guru**** 2949260 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS62085, TINA-TI, UCC28C42, UCC28881, UCC28880

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/710150/webench-tools-new-webench-power-designer-is-now-even-easier-to-use

主题中讨论的其他器件:TPS62085、 TINA-TI、 UCC28C42、 UCC28881、 UCC28880

工具/软件:WEBENCHRegistered设计工具

单击 此处 了解新的增强功能。

单击 此处 亲自试用新工具!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好!

    我无法看到任何方法来向生成的原理图添加一些"现实世界"寄生效应... 例如、TPS62085、我想在 VOS 和输出电容器之间添加一个小电阻和电感、以模拟"不良"布局的影响、对于任何连接、似乎都没有任何方法来实现这一点? ?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    除了我之前关于能够"自由"修改原理图的问题、我想检查此 TPS62085在 VOS 连接不良的情况下的行为、或者、实际上、看看如果 VOS 未连接到输出、会发生什么情况、悬空... 我喜欢能够模拟可能的故障情况以及"正常"操作,因为我希望 TI 的高级 AES 已经击败了这些部件的"正常"操作;-)
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Barry、

    您可以使用导出到 TINA-TI 选项来修改原理图并仿真响应。

    此致、

    模块

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果有 TINA-TI 的话,那就很不好了:-)

    我的公司 IT 不允许"未经授权的程序"在家中...

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Barry、

    在这种情况下、您可以尝试以下任一选项:

    1. Cadence OrCAD 导出选项,并使用 Cadence SPB 16.6或更高版本进行模拟。
    2. Altium Designer 导出选项并使用 Altium Designer 进行仿真。

    完成导出后、可以在下载的 zip 文件中找到有关每个选项的安装和使用的详细说明。 希望这对您有所帮助。

    此致、
    模块
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢、Amod; 我自己没有任何选择、但会与可能拥有许可证或浮动许可证的同事进行联系。

    如果"轻松、微风"的 Webench 允许更广泛的实验、肯定会更好、但是...

    来自奥地利的问候

    Barry

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Barry、

    希望您拥有许可证、以便您可以尝试导出并模拟设计。  感谢所有反馈-我将把反馈传达给团队、以便我们进一步增强工具。

    此致、

    模块

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Kaitlin、

    在新版本的 WEBENCH 中找不到热分析器。
    热分析功能是否已删除?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Miao、

    我们目前不支持在新型 HTML5 WEBENCH Power Designer 工具中进行热仿真。 我们正在积极开发一些功能,帮助您根据设计配置估算结温,并在功能发布后立即通知您。

    此致、

    模块

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、没错。

    但是,我尝试一种简单的设计:85V-250VAC 至5VDC/0.5A 的交流/直流电源不是隔离式的。

    很多答案都没有"非隔离"、就像这个选项对设计没有影响。

    那么、您是否真正采用了非隔离式设计来打造成本极低的电源?

    此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这个新的 webench 很有趣、但我想、为什么使用旧的 webench、从相同的信息开始、我会在两个 webench 中获得不同的结果? 我单击 两个选项中的最高效率。

    它适用于 TPS54424RNVR。   电感器也存在很大的差异(5.6uH 与18uH) "旧" webench 是否指出了不稳定的值、因此最好坚持使用 Beta 版本、反之亦然?

    为什么 Beta Webench 在点击最高效率时未显示98%的效率?

    谢谢

    David

    Beta 95.57%

    https://webench.ti.com/appinfo/webench/scripts/SDP.cgi?ID=7785E88842A4C458

     正常98.22%

    https://webench.ti.com/appinfo/webench/scripts/SDP.cgi?ID=ECA4C0B34F95C6B8

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rozor、

      对于非隔离式应用、您可能可以使用高侧降压。 您可以在高侧降压拓扑中使用 UCC28880/1。 UCC28880的电流可高达100mA、UCC28881的电流可高达225mA。 我们在 WEBENCH 的高侧降压中支持这些器件。 UCC28C42等降压拓扑中还可以使用其他器件。 以下是一个可帮助您完成此操作的参考设计。

    http://www.ti.com/tool/PMP10833

    如果您可以使用反激式、以下是 WEBENCH 中的一个简单设计、可为您提供帮助。

    webench.ti.com/.../SDP.cgi

    此致、

    Gerold

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 David:
    我们决定使用闪存中的旋钮位置4作为 Beta WEBENCH (HTML5)中的高效设计。 原因是、尽管旋钮位置5可以提高效率、但它可能会导致大电感器和可能更大的设计。 为了使其实用、我们决定在新工具中使用旋钮位置4以实现高效率。
    如果您将闪存工具中的旋钮位置4与 Beta WEBENCH 中的高效率进行比较-它匹配。
    此致、
    Gerold
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢 Gerold 提供了这个快速答案、现在这是有道理的。 谢谢!
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    很好的开始,但我现在要坚持经典,特别推荐是非常宝贵的。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Olli、

      我们目前正在使用新的 WEBENCH 工具启用重新补偿功能、即将推出。 我们建议您开始使用新工具。

    此致、

    Gerold

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    如果我无法调整补偿网络、我无法使用该工具。 我刚刚花了相当多的时间来研究 TPS5432DDA 设计、该设计将为负载阶跃行为剧烈的蜂窝模块供电、具体取决于其工作情况。