This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDA-00792:TIDA-00792的充电问题

Guru**** 2585275 points
Other Parts Discussed in Thread: TIDA-00792, BQ76200, BQ76940, BQSTUDIO

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/713859/tida-00792-charging-issue-with-tida-00792

器件型号:TIDA-00792
主题中讨论的其他器件: BQ76200BQ76940BQSTUDIO

您好!

我正在为我的个人项目评估 TIDA-00792。

电路板启动正常、但我面临一些问题。

 

我的设置如上所示、我正在测试由 NMC 电池制成的14s8p 电池组的充电过程中、我面临的问题是、一旦我切换充电、 电流会上升、但即使电源设置为10安培 CC、电流也会稳定在0.5安培。 我已加载默认设置并更改了以下内容

设置|配置|温度启用 0F  

设置|配置| DA 配置 19.

设置|配置| AFE 电池映射5FFF

设置|配置| FET 选项0125

我看不到任何错误标志被触发。 请找到配置文件 below.e2e.ti.com/.../somewhat_5F00_working_5F00_low_5F00_current.gg.rar

电池支持3C 放电、因此我可以具有的最大放电电流为57.6A、如何将其配置为最大限制为-32768安培

3.你们是否可以提供一个已测试的配置文件来测试14s 8p 2400mah 电池,它真的很棒,可以大大加速我的测试?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Nakul、
    设计中没有任何内容应该限制电流。 BMS 系统的设计通常旨在提供高达配置阈值的满电流、然后切断并遵循支持的恢复方法。 与配置相比、问题更可能是电路或设备。 您应该使用仪表或示波器查找压降。 找到电压意外变化的位置。 使用8P 电池组时、预计电池电压不会随充电电流的变化而发生太大的变化。 如果某些保护是循环保护、则可能会产生一些 PWM 效应、明显限制电流、而这种效应应该更容易或有必要通过示波器来查看。
    2.缩放是支持高电流的正常方法。 如果需要、您可以手动缩放、58A/2会提供29000的最大数据值、小于32767。 如有需要、请在 TI.com 上搜索该技术。 如果您想按10进行扩展、bq78350-R2固件支持 IP 扩展。 有关 IP 规模影响的示例、请参阅应用手册 www.ti.com/.../slua726表2。 (在段落示例中存在未更正的错误、您将看到它)。
    3.遗憾的是,没有用于不同配置的示例文件。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我仍然面临同样的问题。 我已附上电路板上记录的电压日志和配置文件。 请帮助。

    e2e.ti.com/.../recorded_5F00_voltages_5F00_and_5F00_config_5F00_files.rarAlso附加我的当前配置文件:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Nakul、
    在 gg 文件 SettingsManufacturingMfg Status init0hex 中
    显示未启用 FET、这看起来与所示的 DSG 和 CHG 电压一致。
    在电压中、DSG_EN 和 CHG_EN 显示1.1V? 这会打开、但 DSG 和 CHG 可能来自 bq76200、但不会查看。
    在您的设置中、您可以在没有负载电阻器的情况下打开 PACK+、这是一种很好的启动方法。
    设置 bqStudio 中的 FET_EN 位。 确保 bq76940的 CHG 和 DSG 变为高电平。 确保 CHG_EN 和 DSG_EN 变为高电平。
    确保 bq76200的 CHG 和 DSG 变为高电平并保持高电平、如果使用示波器(10M 或更大阻抗)进行检查、它们应与 VDDCP 电压匹配。 当它们比电池电压高大约10V 时、系统将打开、您应该能够对电池进行充电或放电。 如果有问题、请查找并修复。
    在有电压的情况下、请确保遵守您所在工厂的任何安全程序、以确保您的安全。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    请查找以下记录的电压。

    此处的负载是相同的三个串联的10欧姆/50W 电阻器。

    此外、R1和 R2在整个过程中短路、我不知道它们是否会造成任何问题。

    无负载(放电) 无电池(充电) 带负载(放电) 带(电池充电)
    1 TP7 - TP19 (BAT) 53.6. 54.1. 53.6. 54.8.
    2. TP4 - TP19 (每包装) 52.4. 58.7. 0 58.8.
    3. TP7 - TP6 (VDDCP) 8.8. 9.2. 7.1. 9.3
    预充电 TP11 - TP19 (PCHG_EN) 1.6. 1.7. 1.7. 1.6.
    VPACK >14V,VBAT < VPACK,Pack (TP4)- PCHG (TP2) 11.1. 12. 41.4. 12.
    TP8 - TP9 (PGATE-PDRAIN) 0.9. 1.1. 13.6. 8.4.
    TP8 - TP14 (2)(PGATE - CD) 13.5. 1.6. 13.6. 8.4.
    放电 TP12 - TP19 (DSG_EN) 12.7. 0 12.7. 0
    DSG_EN =高电平、VBAT = VPACK、VDSG (TP3)- VPACK (TP4) 0 0.1. 0 0.1.
    TP15{1}(DGATE)- TP15{3}(PACK+)(Vgs) 0 0 0 0
    TP15{1}(DGATE)- TP15{2}(CD)(Vdg) 6.2. 6.9. 55.1. 3.7.
    充电 TP10 - TP19 (CHG_EN) 0.1. 12.7. 0.2. 12.7.
    CHG_EN =高电平、VBAT = VPACK、VCHG (TP1)- VPACK (TP4) 1.2. 3.6. 54.2. 3.6.
    TP14{1}(DGATE)- TP14{3}(BAT+)(Vgs) 0 0 0 0
    TP14{1}(DGATE)- TP14{2}(CD)(Vdg) 7.5. 4.5. 0 0
    电池组监控 TP13 - TP19 (PMON_EN) 0 0 0 0
    TP4 - TP19 (每包装) 52.5 58.7. 0 58.8.
    TP5 - TP19 (PACKDIV) 0 0 0 0
    R105 (VCC - CP_EN) 0.6. 0.7. 0.6. 2.4

    电荷泵有问题吗? 如果是、它如何适用于 TIDA-00792?

    现在、充电和放电都不起作用。

    还附加了状态寄存器。

    希望得到快速回复。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Nakul、
    请参阅上图、注意操作状态 A (低)寄存器、DSG 和 CHG 位关闭、显示 DSG 和 CHG 已禁用。 这是因为在制造状态(低电平)寄存器中、FET_EN 为低电平。 刷新或扫描屏幕以确保它是当前显示。 如果需要、使用右侧命令窗格中的"FET_EN"按钮启用 FET。 该命令是切换命令、因此单击一次、然后更新窗口。 目前、安全警报或安全状态中未显示故障、因此 FET 在启用时应可以自由开启。

    R1和 R2是电压感测信号的备用连接、应该正常。

    在上面的电压表中、每个结果列交替显示 CHG_EN 和 DSG_EN 上的电压。 人们会认为您已经以某种方式启用了 FET 以获得这些电压。 更常见的情况是、设置了 FET_EN 并且 FET 处于开启状态、除非存在某种保护事件、否则电池可以自由提供或接受电流。 但是、您实现了 FET_EN、当您达到该条件时、bq76200的相应 CHG 或 DSG 输出显然未开启。
    有短路、断开、错误值、安装极性错误或损坏的东西。 如果您找不到、请咨询当地同事。

    检查 CP_EN 是否为高电平(2.4V)。
    检查 VDDCP - BAT 是否为高电平、~ 10V。 我会使用10兆欧姆示波器探头来查看它
    启用 FET、或进行充电或放电。 您可以使用测试命令。
    确认 CHG_EN 为高电平。
    检查 CGATE 上的电压、它应该与 VDDCP 相匹配。 如果不是、请找到短路的位置。 如果 VDDCP 降至9V、则可能会达到 UVLO 并关闭。 查看当 VDDCP 上升和下降时、CGATE 脉冲是否会上升和下降。 看看 R12两侧的电压。 电荷泵只能产生大约40uA 的电流、因此电压差异可能很小。
    如果您还不熟悉波形、请参阅应用手册 www.ti.com/.../slua794。

    对放电路径执行相同的操作。 如果您将 BATT+连接到 PACK+、以便信号移动更少、这会很有帮助。 在某些情况下、您似乎已经完成了此操作。
    明显的问题可能是:
    D2、D3和/或 D4反向安装或短路
    R6或 R16过小或短路
    C2缺失或太小
    C5过大(但仅对于 DSG、您也会遇到 CHG 问题)
    bq76200的 VSS 连接不良
    L1-L4缺失或开路、但可能不是 CHG 或 BATT+连接到 PACK+的问题。
    短路的 FET 栅极。

    零件和设计工作。 您必须测量并找到所测试示例的问题。 根据需要操作 FET 使能端进行测试、然后将其设置为运行。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、WM5295、

    问题出在 VDDCP 电容器中。 感谢你的帮助。

    现在、我面临另一个问题。 我观察到平衡电阻器 r33开始变得非常热、bq76940甚至不处于唤醒状态。 当我打开它时、前2个电压几乎变为0。

    因此、我观察到 C0和 BATT 之间的压降几乎为0.31V。

    因此、我短接 R1、它解决了加热问题。  

    现在、当我将电池置于充电-放电周期时、C0的行为有很多错误、因为在中、放电和充电时阻抗最高、这会降低电池组的可用能量。

    最近我移除了 R1短路、它再次开始正常运行。 它也没有加热。  

    今天、我移除了系统并将其放在另一个电池组上、我再次面临发热问题。  

    我不明白发生了什么。

    请帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    有任何更新??

    请更快地恢复。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    仍在等待答复。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nakul、
    R33是底部电池电芯1的平衡电阻器。
    R1是一个电阻器、可选择在电路板上而非电池上感测电池1的底部。 这样可以减少与电池的导线或连接。 VC0引脚无法检测到 GND、或者实际上远低于 GND。 如果 C0确实低于 GND (VSS)、则 R69上的电压将开启 Q20、R33将变热。
    听起来您与电池底部之间存在间歇性连接、可能位于高电流路径(J1至电池底部)中。 当连接良好时、您不需要 R1。 当连接不良时、您需要 R1为器件承载 VSS 电流、并且可能为电池组承载电池电流。 当连接不良时、电路工作、但器件报告电芯1 (C0)的奇数电压。