This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PMP40328:Vout (7.64~9.13V)在 Vin>200V 时不稳定

Guru**** 2814245 points

Other Parts Discussed in Thread: PMP40328

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/713629/pmp40328-unstable-vout-7-64-9-13v-at-vin-200v

器件型号:PMP40328

您好!

最近、我们一直在研究模块 PMP40328。 在低输入电压范围(90V~150V)下、输出电压稳定在9.04V。 但是、在输入电压>200V 时、输出电压不稳定(保持从7.64~9.13V 变化)。 输入电压范围为何会影响 Vout 的稳定性?  或者、我们是否应该在 PMP40328上检查任何问题?

感谢您回答问题。

此致、

Chiao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Chiao、

    感谢您处理 PMP40328模块。

    从理论上讲、如果输入电压从85VAC-265Vac 变化、则对输出的稳定性没有影响。 您能否在 数据表第30页中检查发生了哪些系统故障保护以及要采取的操作延迟是多少? 或者、当输入电压高于200V 时、您是否可以向我发送一个 VDS、VDD 波形?

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    很抱歉、提供波形的延迟。

    下图是:

    输入电压=200V (峰值电压=374V、最小电压=-36V)时的 VDS

    输入电压=200V 时的 VDD (稳定在15V 时)

    感谢你的帮助。

    此致、

    Chiao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Chiao、

    感谢您的反馈。这似乎是反馈环路问题。

    您能否检查 输出空载和满负载是否存在相同的问题?

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 David:
    当 PMP40328处于满负载状态时、该问题会更加严重。 (降至5.65V)。
    前面提到的测试结果在无负载输出(7.64~9.13V)下进行测试。

    此外、次级侧调节电路的 D4和 Q6有时会损坏、而这种情况下的输出也不稳定。 因此、我们已将 D4齐纳二极管更改为1W、调节电路 D4和 Q6的问题已暂时解决。 但是、我不确定这是否会影响反馈环路。

    非常感谢您的回复。

    此致、
    Chiao
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Chiao、

    问题似乎来自 SR。

    请移除 D8、D4、Q6、R13并将输出连接到 C16电容器。 或者、为 SR 电源添加一个次级绕组。

    我稍后需要更新网站原理图。

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 David:

    我移除了 D8、D4、Q6和 R13并将输出连接到 C16电容器。 现在、空载时输出稳定在220V、但负载时输出仍降至5.56V。

    我也将检查 SR 和组件。

    非常感谢!

    此致、
    Chiao
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Chiao、
    应该是反馈环路问题和高压线补偿、请根据以下建议调整参数。
    请将 C22增大到680pF;R16减小到1.5k Ω;R26增大到10k Ω。
    谢谢。