This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PMP15014:PMP15014 Altium 原理图

Guru**** 2564565 points
Other Parts Discussed in Thread: PMP15014, TIDA-00744, TIDA-00745, PMP10652

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/709485/pmp15014-pmp15014-altium-schematics

器件型号:PMP15014
主题中讨论的其他器件: TIDA-00744TIDA-00745PMP10652

大家好、我希望有人能帮助我掌握 PMP15014信息娱乐电源系统参考设计的原理图。

在链接上发布的 Altium CAD 文件似乎是纯粹的装饰品或某种发行版、我不知道如何打开。

感谢您的帮助

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Helder、

    欢迎访问 E2E 支持论坛、感谢您考虑 TI 和 TI 参考设计

    您可以在  PMP15014文件夹的"技术文档"部分中找到 PMP15014原理图的 PDF 版本:

    如果您有任何后续评论或问题、请告知我们。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Victor、感谢您的回复、我希望您能为我提供.schdoc Altium 文件?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Helder、

    我查看了我们的内部数据库、我看到了您从PMP15014文件夹页面下载'PMP15014 CAD 文件'时看到的相同文件

    我将与从事此参考设计的 TI 员工核实、以了解他是否恰好拥有 Altium 设计文件、请在未来几天内收到回复。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Helder、

    感谢您的耐心等待、我的同事找到了 PMP15014 Altium Schematic 文件、您可以在 此处找到它们:e2e.ti.com/.../PMP15014-Altium.zip

    如果您有任何后续评论或问题、请告知我们。

    您还可以在 参考设计文件夹(PMP15014)的"相关工具和软件"部分中找到其他类似的 TI 参考设计、例如 PMP10652、TIDA-00744和 TIDA-00745。