This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WEBENCH®︎工具/LM5017:我使用 LM5017设计 t"VIN=27V 和 Vout =27V/ 200mA"。 但是、当我对其进行仿真时、我发现输出为24V、如 Webench 中所示。

Guru**** 2578945 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5017

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/713602/webench-tools-lm5017-i-used-lm5017-to-design-t-vin-27v-and-vout-27v-200ma-but-when-i-simulated-it-and-i-found-output-is-24v-shown-in-webench

器件型号:LM5017

工具/软件:WEBENCHRegistered设计工具

大家好、

   我使用 LM5017设计 t"VIN=27V 且 Vout =27V/ 200mA"。 但是、当我仿真它并且我发现输出为24V 时。 您可以打开下面的链接。 我不知道为什么。 你有什么建议吗?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Eggsy、您好!

    我们正在研究此问题、并将很快就此问题与您联系。

    谢谢、
    Kiran Kumar
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Kumar、

    你有更新吗?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Eggsy、您好!

    我们仍在研究这个问题。
    由于分层 SPICE 模型不适用于此器件、因此调试该问题可能需要更多时间。

    谢谢、
    Kiran Kumar
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Eggsy、您好!

    我们现在已经解决了这个问题。 您将能够在我们的下一个版本中看到 TI.com 上的最新更新。

    谢谢、

    Kiran Kumar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kumar、

      我想知道什么时候可以使用它吗?

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Eggsy、您好!

    我们的目标是在8月底之前发布、我们还将在发布后向您更新。

    谢谢、
    Kiran Kumar