This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDA-00891:hd3ss3220

Guru**** 2579475 points
Other Parts Discussed in Thread: TIDA-00891, HD3SS3220

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/713588/tida-00891-hd3ss3220

器件型号:TIDA-00891
主题中讨论的其他器件: HD3SS3220

您好!

我尝试在 tidrk94.zip 中打开原理图参考设计、但在 OrCAD 中打开 TIDA-00891 sch.OPJ 时、它为空

缺少 TIDA-00891 sch.DSN

谢谢你

Doron

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Doron、

    我们知道这一点。 遗憾的是、我们目前只有 TIDA-00891的.pdf 原理图。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您是否有其他采用 OrCAD 捕获格式的 hd3ss3220原理图?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Doron、

    我可以向您发送 HD3SS3220 EVM 的设计文件。 请接受我的请求、并在您完成后发布。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    我这么做了、谢谢
    Doron
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    文件已发送。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢你
    在主机/器件 USB 超高速差分信号(引脚6-7、9-10)上使用下拉电阻的原因是什么?

    谢谢、

    Doron
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Doron、

    由于早期 C 型器件存在一些问题、因此存在这些下拉电阻器。 连接到 EVM 时、EVM 上的 SSTX 和器件上的 SSRX 之间会存在共模电压差。 为了解决这一问题、我们添加了交流耦合电容器和下拉电阻器、以便将 EVM 上的共模电压降低。 不过、该电阻器是可选的、但我们建议在路由到连接器时在 SSTX (0.1uF)和 SSRX (330nF)上使用交流耦合电容器。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Malik、
    如果我将 hd3ss3220 SSTX/SSRX 连接到 USB3控制器(NXP LS1020A),是否需要 PD 电阻器?
    交流耦合仅在一侧? 另一个假设位于 USB 设备上? USB 模式(UFP/DFP/DRP)无关紧要吗?
    谢谢你
    Doron
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Doron、

    如果我将 hd3ss3220 SSTX/SSRX 连接到 USB3控制器(NXP LS1020A),是否需要 PD 电阻器?

    PD 电阻器仅用于 HD3SS3220的连接器侧、而不是主机控制器侧。

    交流耦合仅在一侧? 另一个假设位于 USB 设备上?

    通常是的、HD3SS3220需要在交流电容器一侧具有一些共模偏置。 但是、如果由于共模冲突而在两侧都需要交流电容器、则需要在 HD3SS3220和交流电容器之间进行偏置。

    USB 模式(UFP/DFP/DRP)无关紧要吗?

    HD3SS3220可以处理所有这些端口配置。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Malik、


    PD 电阻器仅用于 HD3SS3220的连接器侧 、而不是主机控制器侧。-

    在本参考设计(TIDA-00891) 中,HD3SS3220位于2个连接器之间。 没有控制器。 我看到 A 型连接器侧有 PD。

    此外、我看到 Rx 一侧的交流电容器、另一侧的 Tx1/2上的交流电容器。
    假设 Tx 的一侧和 Rx1/2的另一侧有交流电容?


    谢谢、

    Doron

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Doron、

    请重新表述您的问题吗? 我认为我不理解您的要求。 您是否在问需要交流电容器的位置?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Malik、

    我将重新表述我的问题-

    我将 hd3ss3220 Tx/Rx 侧连接到 USB 控制器- LS102xA。 TX1/Rx1和 TX2/Rx2侧连接到 USB3 Type-C 连接器。

    需要交流耦合电容器的地方?

    在两侧?

    在每侧、Tx 和 Rx 还是仅其中一个?

    在 LS102xA 参考设计中、使用 USB5534B 集线器、将交流电容放置在 SSTX 和 SSRX 的连接器侧、而控制器侧仅放置在控制器 SSTX 上

    谢谢、

    Doron

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Doron、

    • 需要交流耦合电容器的地方?
      • 此应用需要在连接器侧使用交流电容器。
    • 在两侧?
      • 主机侧不需要交流电容器、但可以在必要时放置。 如果 两侧都放置了交流电容器、则开关需要偏置。 我不建议在主机侧放置交流电容器  
    • 在每侧、Tx 和 Rx 还是仅其中一个?
      • 需要 TX (连接器侧)上的交流电容,请使用220nF。 RX (连接器侧)上的交流电容是可选的、使用330nF 电容。  
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Malik、

    [感谢您的详细回答。

    如果使用交流耦合、偏置意味着什么? 我是否应该在电容器和 hd3ss3220之间添加0-2V 电压?

    在本参考设计中,我看到 RXP/n (C18/C20)上有交流电容,没有偏置(仅100K PD)。

    此外、下面建议的220nF/330nF 没有超出规格? 75-200nF?

    谢谢、  

    Doron

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Doron、

    HD3SS3220需要具有直流偏置、如果两侧都放置了交流电容器、则需要外部偏置。 100K PD 是该偏置的区别。 由于 EVM 的性质、在两侧都有连接器的情况下、最好在器件两侧的 RX 和 TX 上都有 AC 电容。

    发送器和接收器的 USB 3.2交流耦合电容器规格如下。 建议在这些规格范围内。