This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TINA/Spice/LMH6526:如何仿真和查看上述组件的响应

Guru**** 2562120 points
Other Parts Discussed in Thread: TINA-TI

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/712389/tina-spice-lmh6526-how-to-simulate-and-see-response-of-the-above-component

器件型号:LMH6526
主题中讨论的其他器件:TINA-TI

工具/软件:TINA-TI 或 Spice 模型

我想对上述组件进行仿真、但被告知没有 SPICE 模型文件。 我还可以如何仿真该组件。  我希望很快能再见到您。

此致

Justin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Justin、

    您可以做的一个替代方法是询问您打算仿真哪些关键规格。 回答此问题后、您可以考虑创建自己的简单行为/SPICE 模型、以根据器件的数据表规格满足您的定制情况。

    尽管我不是您提到的特定器件的专家、但我可以看到几个关键规格、例如增益和电流限制等 因此、如果您打算与该器件一起模拟系统的增益、则只需使用 VCVS (电压控制电压源)即可模拟系统的增益。

    如果您打算仿真电流驱动、那么也许您可以使用 VCCS (压控电流源)等

    Herman
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    赫尔曼、您好!

    感谢你的帮助。 我打算仿真电流驱动。 您是否介意为我提供 SPICE 模型格式以生成模型文件。 非常感谢、希望您能阅读。

    此致
    Justin
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Justin、

    我不清楚你在这里要求什么,但是如果你要求一个通用的 SPICE 语言格式... 像初学者一样学习 SPICE 语言、您可以在网站上搜索。 例如、此网站是了解 SPICE 语言 www.ecircuitcenter.com/Basics.htm 的好网站

    遗憾的是、目前我们无法为您提供此器件的模型。 仅供参考、我们不会为所有 TI 器件生成模型。 我们只为部分器件生成模型、具体取决于我们的各种因素、例如其背后的业务理由等

    Herman
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    赫尔曼、您好!

    我尝试生成 SPICE 模型文件、但无法生成。 我需要更多信息、因为原理图对我来说有点黑盒。 大家是否还拥有用于此芯片的评估套件? 在将我的设计发送给制造部门之前、我真的想做一些仿真。 谢谢、希望您能阅读
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Justin、

    您对评估套件的查询已成为特定于产品的查询。 请将您的查询发布到特定于产品的论坛、该论坛是 针对 该特定产品的 e2e.ti.com/.../。

    在这里、您还可以提到、即使我们没有模型、您也可以询问他们可以提供哪些替代方法或方法来帮助您。

    Herman