This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDA-01606:适用于太阳能串式逆变器的10kW 三相三级并网逆变器参考设计软件示例?

Guru**** 2562120 points
Other Parts Discussed in Thread: TIDA-01606

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/711438/tida-01606-10kw-3-phase-3-level-grid-tie-inverter-reference-design-for-solar-string-inverter-software-example

器件型号:TIDA-01606

您好!

 在控制上是否有适合实施太阳能串式逆变器的 TIDA-01606 10kW 三相三级并网逆变器参考设计的软件示例?

谢谢、

Patryk

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Patryk、
    源代码尚未准备好发布、因为我们正在努力使其与我们的驱动程序库代码库的其余部分兼容。 我们将在 TIDesign 准备就绪时发布更新、因此请在将来再次查看该版本。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是否可以获得测试软件、因为我们必须从头开始、我想您已经有了一些可以与我分享的东西?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Patryk、
    当然、我们目前无法发布任何预览源代码。