This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDA-060001:此设计能否实现 FM 850KHz FSK?

Guru**** 2562120 points
Other Parts Discussed in Thread: AFE031

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/713659/tida-060001-can-this-design-achieve-fm-850khz-fsk

器件型号:TIDA-060001
主题中讨论的其他器件:AFE031

你(们)好  

我们能否修改 FM 850KHz FSK 的此设计?

Py Tsai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    PYTsai、您好!

    AFE031发送器和接收器信号路径 PGA、PA 等在某些增益下具有足够的带宽、可支持850kHz FSK 信号。 但内部 CENELEC 发送和接收低通滤波器将不可用、因为它们的截止频率远低于850kHz。 必须采用外部850kHz 低通滤波器、而不是内部滤波器。

    第二个问题是 DAC 速度、但事实证明它的额定转换速率为1MHz。 它应在850kHz 频率下可用。 由于后跟 TX PGA、通常其次是发射低通滤波器、因此滤波器截止频率也会出现相同的问题。

    我们可能还没有考虑过其他一些问题、如果对该应用进行更深入的思考、这些问题将变得显而易见。

    请注意、TI 未在以850kHz 的频率在 FSK 中运行 AFE031。 对于这种独特的 AFE031应用和模式、开发工作必须由有兴趣以这种方式使用产品的人员来完成。

    此致、Thomas
    精密放大器应用工程
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    PYTsai

    我们尚未收到您的回复、因此我们假设这已回答您的问题。 如果您需要其他帮助、只需在下面发布另一条回复。

    谢谢
    Dennis