This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDA-00661:高电压(10kv~110kv)断路器、宽输入范围

Guru**** 2679515 points

Other Parts Discussed in Thread: TIDA-00499, TIDA-00661

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/712087/tida-00661-high-voltage-10kv-110kv-circuit-breaker-wide-input-range

器件型号:TIDA-00661
主题中讨论的其他器件:TIDA-00499

您好、智能 TI 工程师

  现在 、我要设计一个板来收集  高电压(10kv~110kv)断路器的电压。 收集电压范围为-450V 至+250V、 或者从-65V 到+60V。  下面有四张图片、第一张图片是整个帧的尺寸图、第二张图片是 受 VFTO 影响的点信号、第三张 图片是也 受 VFTO 影响的 B 点信号。 最后一个是  稳态下 A 点和 B 点以及 c 点和 d 点的信号。 您能向我推荐类似的参考设计吗? 或者 关于 此类信号的常见处理的一些建议! 非常感谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    http://www.ti.com/product/ADC3441/toolssoftware

    VFTO 是一种高频现象、在断开负载开关或 CB 时取决于负载和回路。

    TIDA-00499是一个选项。 该板可根据采样要求连接到25MHz 或125MHz 引脚兼容的高速 ADC。

    这是用于研究还是您正在设计任何产品?

    谢谢

    Sreenivasa

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Sreenivasa、谢谢您!我还有其他问题。 您能回答我的问题吗?请参阅附件!e2e.ti.com/.../other-question.pdfe2e.ti.com/.../other-question.doc

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    这是我的答复

    首先由于我目前只有上面的图像信息如果只看图片、是否有办法从图片中获取 VFTO 的频率?如果没有、您能告诉我 MV 断路器产生的 VFTO 的一般频率吗?

     

    您可以查看我们的时基并获取值。 通常、频率取决于因素数量、范围为25-30ns 等。

     

    第二个,我的设计是记录 VFTO 信号、直流220V 电压和其他一些小电压。如果收集到直流220V 电压、该电阻分压器电路是否仍然适用? 根据 TIDA-00499、我知道对于 VFTO 2kV 附近的大电压、请使用大电阻分压器。 如果电压为220V 或其他几百 V 的小电压、则应将电阻器的电阻调整?Ω

    请根据您的输入范围调整分压器、包括最大预期电压

     

    第三个,我的系统中有两个系统,一个是机箱接地,另一个是机箱未接地。 未接地时的最大电压范围为-450V 至250,但接地电压为-3.5KV,TIDA-00499的推荐电路图仍然适用。

    TIDA-00499标记了浪涌以及高达2kV 的正峰值或负峰值。

    请根据计算的输入范围更改设计。

     

     

    在提供意见或建议之前、最好有人进行面对面讨论、以更好地了解系统要求。

    请咨询您当地的销售团队、他们可以帮助您找到合适的应用工程师。

     

    谢谢

    Sreenivasa

     

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Sreenivasa
    我所在区域的 FAE 告诉我,“VFTO 具有从数十 Hz 到数百 MHz,的非常宽的频谱宽度,因此,要充分研究 VFTO 特性,测量系统带宽应大于100MHz。一般而言, VFTO 波形由采样率为1GSPS 或更高的示波器记录。 此外,这种高带宽不适合使用大电阻分压器进行提取。 由于由大电阻器和杂散电容组成的低通滤波器会限制系统带宽,并且无法实现足够的带宽”,因此如果我要实现高带宽, 前端需要使用电容器分压、运算放大器和 ADC 都需要非常高的带宽。此外、TIDA-00499旨在测试浪涌电压。我不适合记录 VFTO。
    !我不知道我的设计。请帮我
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    请参阅我之前的主题、其中我推荐了 TIDA-00499。

    TIDA-00499 可根据采样要求连接到25MHz 或125MHz 引脚兼容的高速 ADC。

    前端取决于客户、您可能希望进行测量以了解最佳选择。

    您可以 使用不同的电阻分压器值进行测试、以了解您是否可以实现所需的性能、如果无法实现、您可以查看其他方法。

    高带宽放大器始终是一个不错的选择。

    进行实验可能是您了解最佳实施 并实现所需性能的最佳方法。

    谢谢

    Sreenivasa

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好  Sreenivasa

       我模拟了模拟输入前端电路、发现如果信号频率大于1MHz、则输出波形是错误的。 但我想设计一个能够捕获40M 输入信号的电路。我还想知道  我是否 移除了所有电容,输出是正确的,但输出范围不是很好。所以有必要调整电路的一些参数,特别是电路,的带宽 高频输入信号 ? 我不知道如何调节、您能告诉我如何调节电路参数吗?是否有手册解释了如何计算电路中电阻器和电容器的值?

      此外,第19页还有一段“分压电阻为1650 kΩ,差分放大器反馈电阻为499 Ω。 ADC 输入范围为峰值1V。 增益约为3300,可以测量大约2.5kV 的峰值瞬态,  但我仍然不知道2.5kV 是如何产生的。  为1V*3300*0.707=2333.1,接近2.5KV?

    附加的文件1 不 是 cap,一个是 cap。    

    e2e.ti.com/.../5287.ths4521_5F00_TIna.TSC

    e2e.ti.com/.../1348.ths4521_5F00_TIna_5F00_NO-cap.TSC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    大家好、我正在等待您的回复!
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好  

    TIDA-00499的重点是在5%范围内捕获1.2/50us 浪涌、因此电容正常。

    是的、最好移除更高频率的电容器或考虑替代方法、因为我在设计中考虑了大于1M 的电流。

    请咨询您当地的销售人员和 FAE、他可以帮助您做出所需的选择。

    我们没有更详细的无源器件设计说明。

    衰减为3300、我们希望捕获峰值、因此从计算中删除.707、您将获得所需的范围。

    希望这对您有所帮助。

    谢谢

    Sreenivasa  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好
    我已作出答复。
    谢谢
    Sreenivasa
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我仍然不理解问题。 通常、电路的结构类似于该。

    但 在您的设计中,这样的电路

    因此 我希望 没有 RT+、那么如何计算 RD+?的值

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    请参阅 TIDA-00499以了解有关计算的更多信息。 该架构取决于输入、建议在 系统中实施、并进行一些测试。 另请注意、TIDA-00499可能无法满足您的 BW 要求、您必须选择不同的放大器和元件。

    您能否提供有关项目的更多详细信息 、包括终端设备名称、客户名称、项目开始日期和估计数量。

    此外 、根据项目时间表、请联系当地支持人员、以便面对面交流并获得更好的解决方案。

    TI 参考设计专为客户 和重点应用而设计。 该设计指南是一个详细的指南、希望客户能够利用该指南来设计自己的终端设备、而只需很少的支持或根本没有支持。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    无法为我提供帮助!
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好
    请参阅设计指南中的以下部分。
    4瞬态记录器和数字故障记录器 AFE—设计原理
    谢谢
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    信息太少了。我想知道您的电路2.2k 没有组装、您的电路不是标准电路单端到差分、那么您如何计算电阻器 R8和 R22的值?   为什么运算放大器的负输入 连接 到 VREF?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好  

    AFE 可用于测量中压(MV)电源系统中的局部放电测量。

    对于此配置、差分放大器配置为单位增益放大器、您不使用任何分压器  

    下一个应用是测量 TWFL 和 FL 次级传感器的输出。 在这种情况下、您还将使用配置为单位增益放大器的相同差分放大器。 增益为 R7/R8。

    如果您使用分压器(情况并非总是如此)、请不要使用外部传感器

      

    对于瞬态记录、性能标准不是测量精度、它能够以更高的采样率和变化的振幅捕获瞬态。

    如 图所示、瞬态位于50Hz 或60Hz 信号上  

    在这种情况 下、增益为 ADC 范围= R7/(R8 + PD 值)*瞬态电压输入范围。 增益根据输入范围和 ADC 范围进行调节  

    现在瞬态输入为2250V、ADC 范围为2.5V (全部为峰值)

    例如:.5K/550K = 1/1100 * 2250V =~2.5V。

    现在、在该配置中、R22也会相应地进行更改、以最大程度地减小增益误差。

    希望这对您有所帮助。

    要为您的应用设计使用高速放大器、请打开标题为"高速放大器"的新线程、而 TIDA-00661更适合用于断路器信号调节以获得正确的高速放大器支持。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    ,您仍然不知道为什么 OP 的负端连接到 VREF、我想如果您想通过 VDD/2进行电平转换、只需将 OP 的 VOCM 连接到 VREF、为什么 OP 的负端也连接到 VREF?

    第二个,在您的回答中,什么是 PD 值? 为什么使用5k/550k 来举例? 我认为5K/550K 不等于1/1100 * 250V。
    第三,您说 R22也相应地改变以最大限度地减小增益误差?是否没有公式计算 R22的值?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    ,您仍然不知道为什么 OP 的负端连接到 VREF、我想如果您想通过 VDD/2进行电平转换、只需将 OP 的 VOCM 连接到 VREF、为什么 OP 的负端也连接到 VREF?

    请注意、负输入被电平转换  以测量双向输入。 TI 参考设计展示 了特定 应用和实现所需功能的方法。 根据您的建议、有其他选择、您可以根据自己的判断进行必要的更改。 我们已使用配置进行了测试、并提供了测试报告作为参考。 我们建议您进行更改、我们已提供 Altium 数据库供您进行更改。


     第二个,在您的回答中,什么是 PD 值? 为什么使用5k/550k 来举例? 我认为5K/550K 不等于1/1100 * 250V。

    感谢您告知我5K/550K 不等于1/1100 * 2250V。

    如果您查看我之前的回复中的公式、则为:.5K/550K = 1/1100 * 2250V =~2.5V。 550K 是 用于数字故障录波器的阻抗、与  瞬态记录器相比、我曾使用过该阻抗以最简单的方式进行解释。


    第三,您说 R22也相应地改变以最大限度地减小增益误差?是否没有公式计算 R22的值?

    您可能需要查阅高速放大器应用手册、以了解您正在寻找的详细信息。 R22阻抗与连接分压器时输入侧的阻抗相同、需要相应地进行测试。

    如前所述、TIDA-00661是一种适用于 MCCB 和 ACB 应用的 TI 设计 、不适用于 MV 或 HV GIS 断路器应用。 设计指南提供了大部分答案和需求。

    请使用标题 High Speed ADC (100 MSPS)和 High Speed Amps 开始新的主题,以获得所需的支持。

    谢谢