This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WEBENCH®︎工具/TMS570LS0714:到 TMS570LS0714 .bXL 文件的链接已断开

Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: TMS570LS0714

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/706066/webench-tools-tms570ls0714-link-to-tms570ls0714-bxl-file-was-broken

器件型号:TMS570LS0714

工具/软件:WEBENCHRegistered设计工具

.bxl CAD 符号下载链接似乎已断开。 它将带您进入以下链接、然后显示以下消息:

器件型号为 TMS570LS0714

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、QJ Wang、

    似乎此器件的 PGE 封装已从产品文件夹中删除、只有 PZ 封装可用。 请 在下面找到适用于 PZ 封装的 BXL。

    e2e.ti.com/.../3884.TMS570LS0714_5F00_PZ_5F00_100.rar

    谢谢、此致、

    普拉文 B

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Praveen 提供 PGE 封装、但出于任何原因、它位于其自己的产品文件夹中:
    www.ti.com/.../pinout-quality
    但是、此版本的 CAD (.BXL)字段为空。 不确定正在发生什么情况、但在某个地方似乎有一个适用于此软件包的.bxl 文件、您能帮助找到它吗? 谢谢你。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Eric:

    我们已将 BXL 请求发送给 USFP 团队。  TI.com 上的内容一旦可用、我们将进行更新。

    谢谢、此致、

    普拉文 B

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Praveen、
    我再次检查了该链接、仍然转到错误屏幕。 您能否告知您 TQFP 封装的.bxl 文件是否可用? 谢谢你。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Eric:

    我向 USFP 团队提出了模型请求、似乎 BXL 创建被搁置。 因为将 BXL 导出到 Allegro 和 Eagle 工具时几乎没有问题。

    谢谢、此致、
    普拉文 B