This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDA-00366:TIDA-00366

Guru**** 2587365 points
Other Parts Discussed in Thread: CONTROLSUITE, TIDA-00366

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/713720/tida-00366-tida-00366

器件型号:TIDA-00366
Thread 中讨论的其他器件:controlSUITE

我想将此设计用于我们的一款产品。  此设计的代码在哪里可用?

此致、

Ramesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ramesh 您好、感谢您关注 TIDA-00366。 遗憾的是、我们不为 TI 设计提供任何软件。  我们建议您查看 controlSUITE、它将是开发您自己的软件的良好起点。

    此致

    Navaneeth

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您能否指向三相逆变器的任何示例代码
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ramesh、您可以从 TI.com 安装 controlSUITE、并参考

    controlSUITE\development_kits\HVMotorCtrl+PfcKit_v2.1\HVACI_Sensorless

    确保修改此示例以适合您的电路板和电机类型。

    您是否已经制作了电路板?

    此致

    Navaneeth