This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WEBENCH®︎工具/LM5022:lm5022

Guru**** 2561440 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5022, CSD19537Q3

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/706716/webench-tools-lm5022-lm5022

器件型号:LM5022
主题中讨论的其他器件: CSD19537Q3CSD19534Q5A

工具/软件:WEBENCHRegistered设计工具

请给我 计算参数 Excel 文件,我的设计:VIN=16~40VDC、voutput=8V、IOUT=1.25A; 隔离式;谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、

    请详细说明上述问题,说明您所引用的确切参数和 Excel 文件。

    谢谢、此致、
    阿图尔
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    示例:如何选择变压器和 MOS? 我将在设计时考虑反激式。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、用户:

    请使用以下 Webench 链接根据您的条件创建 LM5022设计。

    webench.ti.com/.../webench5.cgi

    您还可以使用主页中的面板为其他输入输出条件创建设计。  

    BOM 列表中提供了变压器和 MOSFET 的详细信息。

    谢谢、此致、

    阿图尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Atul Kulkarni23:

               我知道 WEBENCH,但我也检查了变压器(WEBENCH 推荐的),变压器的数据表显示电感基底是9.7uH,但 WEBENCH 注意到 LP 是38.8uH,所以我没有理想,所以我只想知道如何设计变换。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、用户:

    很抱歉耽误你的答复。

    请找到以下用于计算电感的公式。

    Lprim = Vin *占空比/(FSW * Δ_IL)

    其中 Δ_IL = IN_AVERAIN/Dutycycle

    IN_AVERAGE =引脚/Vin

    有关变压器的数据表、请注意、对于电流设计、选择了可配置变压器(749196531)、其中可以通过更改初级侧的连接来更改变压器的初级电感。

    例如、如果连接了12和2、则总电感为 Lprim*2^2。

    由于 Lprim = 9.7uH、因此计算得出的总电感为9.7*4=38.8

    变压器设计涉及迭代和大量变量、例如 AWG 计算、选择适当的磁通密度、匝数、 层数、股数、kg (磁芯几何因子)、 WEBENCH 设计器运行一个算法来计算上述参数的电感值。目前我们没有用于计算这些参数的 Excel 文件。

    谢谢、此致、

    Atul Kulkarni

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Atul,

    很高兴收到您的回复, 这对我非常有用,谢谢。 此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Atul、
    如果连接了12和2、则总电感为38.8、NP/NS 如何? ,???12和2连接、则 DATESHEET 为1:1:1:1:1:1 μ F、因此计算得出的 NP/NS 为2:1 μ F 是否正确?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    次级绕组与初级绕组匝数比信息在 Webench 中的变压器材料明细表下提供。

    谢谢、此致、

    阿图尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Atul、
    变压器(749196531)不,我选择变压器(__LW_AT__749196541),由于 Lprim = 7.6uH,12和2已连接、因此总电感为 Lprim*2^2=30.4uH、这是?
    从 Lprim_min = Vin_min * Dutycycle/(FSW * Delta_IL)=16*0.45/400k/1.736 =10.36uH--- Vin_min=16V、dutycycle_max=0.45、fsw=400kHz、
    Δ_IL = IN_Average/Dutycycle=0.78125/0.45=1.736、IN_Average = PIN/Vin_Min = 12.5/16=0.78125A、Pin = PO/Δ η= 10/0.8=12.5W。
    对吗? 计算电感为10.36uH、但实际选择30.4uH、因此 Webench 的其他参数需要更改??
    例如 RT? MOS? COUT? 您是否有有关反激式技术的 LM5022用户指南? 不能提升技术。
    此致
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    是的、您对749196541变压器的一次侧电感计算正确。

    您可以通过 findchips.com 联系供应商以获取有关订单的749196531变压器。

    我们将使用 VinMax 来计算一次侧电感。 因此、使用40V 更新16V 的计算结果大约为26uF。

    目前、我们没有 LM5022反激式的用户指南。 非常抱歉。

    谢谢、此致、

    阿图尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Atul、
    webench 工具为 LM5022创建设计。在我的条件下、NMOS 为 CSD19537Q3 (WEBENCH 推荐的)、关于 NMOS 的数据表、Qg=16~21nc、ton=5ns、25a=3ns、I_driver 计算结果为21/(5+3)=2.61A、但关于 LM5022的数据表、max_driver。 那么、您能给我一些关于如何选择的建议吗? 谢谢。 此致
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    关于 Infineon 提供的 BSC190N15NS3G 数据表,Qg=31nc,ton=15ns,tr=53ns,计算得出的 I_driver 为31/(15+53)=0.456A;此 NMOS 与 LM5022的驱动能力相匹配,我对吗?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    我们有一组推导出的公式、用于根据频率和给定的输入输出条件计算 MOSFET 参数、如 ID、Vgs 和 Vds、然后选择 MOSFET。 其他参数、例如 Coss、Qg、RDS、是所选 MOSFET 的乘积。

    谢谢、此致、
    阿图尔
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 、Atul、

    很高兴收到您的回复。 计算 MOSFET 参数 VD=VIN_MAX+VOR+Vleg, VOR=n*(viv+vf); n=VIN_MIN*Dmax/{(viv+vf)*(1-Dmax)}=16*0.4/(8+1)*0.6=1.185--选择 n=1.2;SO vor=1.2*(8+8V)

    此外 ,VDS=40+10.8+Vle=50.8+Vley--Choose VDS=100V; 根据 公式 :Pout=VIN*D*IDS*0.5 (η=0.8,Dmax=0.4,VIN_min=16V)--IDS_max=3.9A-CHOOSE IDS_max =10A;CSD19537*0.5 (η         ~=0.4,VD=0.4,VD_min=16=16V),立即计算出数据表中的参数 C369C=10024=1924=100VD=24=24=100VD=24=100VD=24=100VD=100VD=24VD=100VD=24=100VD=100VD=24VD=100VD=24=100VD=24VD=100VD=24VD=100VD=  

    LM5022通过 OUT 引脚提供一个内部栅极驱动 器、该驱动器可以拉取和灌入1A 的峰值电流、以控制外部接地参考 N 沟道 MOSFET。  因此选择 CSD19537Q3。 我是对的吗?

    第二个问题: 我将选择 转换 NP/NS:1.25:1;和 NNP:Nau:1.11:1; 因此 辅助绕组 为 Vau=(NP/NS)/(NP/Nau)*(vivo+vf)=1.25/1.11*(8+1)=10.135V、 LM5022 VCC=Vau-0.5=9.635V ~   (根据 LMVCC 电压)、LM50V VCC 电压、电压为7.14V (VCC 电压)。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,

    关于 MOSFET 选择,选择例程在考虑电压额定值、电流额定值和热效应时会考虑到这些因素。 目前、在选择过程中不考虑上升时间和下降时间。
    您提供的变压器计算是正确的。 请告诉我们选择匝数比(1.25:1和1.11:1)的原因。

    谢谢、此致、
    阿图尔
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Atul、
    变压器的计算 n=1.2,因为找不到合适的变压器,所以只需选择 n=1.25;,第三绕组的 VCC(外部7.5VDC~14VDC),
    因此需要7.5/9=0.833 <VCC/vout<14/9=1.55, 0.834
    验证 VCC 电压:9*1.12=10.13V --匹配 VCC 电源7.5V ~ 14V;Dmax=(Vo+VF)*n/{(Vo+VF)*n+VIN_min}=9*1.25/(9*1.25+16)=0.4128,vor=n*(viv+vf)=11.25。

    变压器750311385:L=15uH ist=6.75A

    第一个计算:fsw=400k Δ_IP=VIN_MIN*Dmax/f*L=1.1008A。

    η 计算:fsw=400K、Pin=Pout/Δ L=12.5w、IAV_max=Pin/Vin_min=12.5/16=0.78125A、IP=IAV/D=0.78/0.4128=1.89A

    因此、变压器750311385适合我的设计。

    您是否同意我的计算结果?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,

    所有计算看起来都很好。 请注意 IPEAK 计算的变化。

    IPEAK = Iavg/D + IPP/2。
    因此、在本例中、IPEAK 为
    IPEAK = 1.89 + 1.1008/2 = 2.4404A。

    谢谢、此致、
    阿图尔
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 、Atul、

    谢谢、 我已经开始设计示意图。 此致。