This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WEBENCH®︎工具/LM5141-Q1:2.2MHz 模拟

Guru**** 2578945 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5141-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/713991/webench-tools-lm5141-q1-simulation-at-2-2mhz

器件型号:LM5141-Q1

工具/软件:WEBENCHRegistered设计工具

大家好、

我想使用 LM5141-Q1在2.2MHz 开关频率下运行仿真。 数据表专门指出器件可在2.2MHz 下运行、但我的所有仿真结果似乎仅在~400kHz 下可用。 是否可以在2.2MHz 下运行仿真?

谢谢、

进行了比较

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jared、

    您的输入设计条件是什么? 最短导通时间或关断时间限制可能会限制频率。 您能否使用"共享设计"选项和公共 URL 共享您的设计?   

    此致、

    模块

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Amod、

    您完全正确、这是输入设计条件的问题。 我将输入电压从36更改为24、并能够切换到2.2MHz。

    感谢您的支持!

    -Jared

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您的确认、Jared。

    此致、
    模块