This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDA-00951:支持 TIDA-00951

Guru**** 2559830 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/707466/tida-00951-support-for-tida-00951

器件型号:TIDA-00951

您好!

和这里的许多其他人一样、我非常希望进一步了解设计的详细操作、并希望为此目的构建一个原型。 但是、如果没有固件文件、设计将是无用的。

我已阅读另一篇文章、其中指出(截至2018年6月20日)固件文件将在几天内在网页上提供。 我可以请求这些信息吗?

此外、您是否有任何计划使该设计(包括其他关联的 TIDA 板)可供销售? 如果是、我会非常感兴趣购买它们。

非常感谢您的参与、

Ray Blane。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    大家好、早上好。 感谢您关注德州仪器和我们的 TI 参考设计。 我已将您的查询转发给我们班加罗尔的工业电力输送团队、以获取有关该设计固件可用性的更新信息。 关于可供购买的设计的可用性、我目前没有知道的计划、但团队可能能够提供样片。 当 RAM 或 Salil 响应时、它们可以解决此问题。 根据 TI Designs 的策略、我们通常不会经常提供购买设计、客户需要对其子系统/系统应用进行修改。 因此、我们提供了设计文件、原理图和 BOM、以便它们可以自行构建设计。

    再次感谢您关注 TI Ray。 我们的电力输送团队将在接下来的1-2个工作日内做出响应。

    此致、

    John Fullilove
    应用工程师
    TI Designs
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Ray:

    我们在上传固件时遇到问题。 现在已经解决了。 您应该能够在几天内下载它。

    此致、
    RAM
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 RAM、

    我仍然看不到固件设计文件。

    它们是否可用?

    此致、

    Ray Blane。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ray:

    现在可供下载。 您可以访问设计页面进行下载。

    此致、

    RAM