This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WEBENCH®︎工具/TPS54560:Coilcraft 电感器

Guru**** 2582405 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS54560

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/713786/webench-tools-tps54560-coilcraft-inductors

器件型号:TPS54560

工具/软件:WEBENCHRegistered设计工具

我正在进行基于 TPS54560的开关设计。

在 WBENCH 中、当我查看提供的器件时、我想知道 Coilcraft 器件是否正确指定?

WBENCH 显示了一个具有以下参数的 Coilcraft 电感器(MSS1210-473MEB)-

Coilcraft 数据表显示了以下参数:

似乎 Isat (a)的值已经被用来代替 IRMS (a)。

我的读数是否正确?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Howard、

    Webench 中电感器的 IDC (A)电流只不过是 Isat (A)。

    谢谢、

    Kiran Kumar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kiran、

    好的、因此 IDC (A)是 Isat (A)值。

    如果我看看 Wurth - 7447709330中的替代器件、我会在 WEBENCH 中得到以下结果

    显示了 Wurth 数据表

    那么、在本例中、不使用 Isat 图?


    霍华德

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Howard、

    WEBENCH 使用 Isat 和 IRMS 的最小值来表示电感器电流额定值。 此外、我们通常使用 Isat 来降低30%的电感、并使用 IRMS 来提高40摄氏度的温度。 如果是 MSS1210-473ME,它是我们数据库中的错误条目。 我们将尽早解决这个问题。

    此致、

    Gerold