This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TINA/Spice/LM5141-Q1:环路响应的平均模型

Guru**** 2578945 points
Other Parts Discussed in Thread: TINA-TI, LM5141-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/713972/tina-spice-lm5141-q1-average-model-for-loop-response

器件型号:LM5141-Q1
主题中讨论的其他器件:TINA-TI

工具/软件:TINA-TI 或 Spice 模型

大家好、

是否有适用于 LM5141-Q1的平均模型、以便我能够捕捉 TINA 中的环路响应? 我查看了产品文件夹和 SPICE 机架、找不到。

谢谢、

进行了比较

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Jared、

    您可以使用 WEBENCH 分析此器件应用的环路响应。 波特图显示在图表部分下。