This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDA-01494:设计问题

Guru**** 2578945 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/713554/tida-01494-design-issue

器件型号:TIDA-01494

TIDA - 01494、此设计支持输出电压48VDC/15A 电池充电电路。  

 实现 电路设计的机会有多大

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,

    您需要修改 LLC 变压器和 TL103电路的反馈设置、以实现48V、15A 电池充电器。

    此致、
    RAM