请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TIDA-00961
Nha Nain、您好!
感谢您之前的回复、我 仍有关于我的仿真的一些问题。
问题1:我仿真电路,我认为 ZVS1_2应该是 VAUX 的方波除法,但通过我的仿真,我看不到我所期望的波形,如图3所示。
这些是仿真条件、图1是仿真电路、图2是检测到的 VAUX (AUX2A、AUX2B)电路
VIN = 180 (Vac)
Vo = 400 (V)
IO = 2 (A)
fs = 450k~1MHz
问题2:我是否知道您的感应零电压开关技术的专利编号?