This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TINA/Spice/OPA376:采用 TINA-TI 的 OPA376瞬态分析

Guru**** 2560080 points
Other Parts Discussed in Thread: TINA-TI, OPA376

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/713679/tina-spice-opa376-opa376-transient-analysis-with-tina-ti

器件型号:OPA376
主题中讨论的其他器件:TINA-TI

工具/软件:TINA-TI 或 Spice 模型

您好!

通过使用"OPA376_sboc261d.TSC"对 TINA-TI 中的3个正弦、三角和方波输入电压源进行瞬态分析、仿真波形如所示。 但是、如果输入源是三角波和方波、则输出波形(以红色圆圈标记)上会出现大失真。 请您检查原因吗?

谢谢。

Ming

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。


    您可以尝试限制最大步长。

    转至 Analysis >> Set Analysis Parameters >> Change "TR maximum time step"(TR 最大时间步长)以显示100N 左右。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我怀疑失真是由瞬态仿真时间步长过大造成的。
    默认最大步长大小可在 分析/设置分析参数表中看到。
    TR 最长时间步长的默认设置"10G"、这是一个可调节步长、可根据步长变化。

    如果将"10G"更改为较小的固定最大时间步长(如1微秒(1U))、则失真将消失。
    请尝试一下、如果您仍然看到问题、请告诉我。

    此致、
    John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 John:
    将 TR 最长时间步长设置为1000G 甚至1000T 似乎没有什么帮助、但将 TR 截断误差因数从8设置为1似乎是可以的。
    感谢您向我展示更改参数的方法。
    Ming