This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDA-01093:CAN 收发器,3.3V 电源电压

Guru**** 2917090 points

Other Parts Discussed in Thread: ISO1050, LM25018, TIDA-01093, BQ76930, BQ76940

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/713296/tida-01093-can-transceiver-supply-voltage-3-3v

器件型号:TIDA-01093
主题中讨论的其他器件:ISO1050LM25018BQ76930BQ76940

尊敬的 TI 专家,

如参考设计(TIDA-01093)所示、ISO1050 CAN 收发器的电源电压为5V、因此需要 LM25018稳压器来提供电压。

我想知道是否可以使用电源为3.3V 的 CAN 收发器。 在这种情况下、不再需要 LM25018。 CAN 收发器由 bq76930或 bq76940供电。

此设计是否可行?或设计中是否存在一些问题?您的专家为何以这种方式设计参考设计?

我希望你能尽早答复。

谢谢、此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、用户:
    ISO1050隔离被视为该设计的重要特性、是其选择的一个因素。 检查您的要求并检查 CAN 收发器的电源要求、并考虑系统架构。 我不记得 TIDA-01093是否允许关闭5V。 如果您的收发器需要足够小的电流、您可能不需要稳压器、您可以根据需要添加负载开关、以便在允许的情况下降低功耗。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢,我会检查它们。