This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SM470R1B1M-HT:低功耗

Guru**** 2560390 points
Other Parts Discussed in Thread: SM470R1B1M-HT

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/712832/sm470r1b1m-ht-low-power

器件型号:SM470R1B1M-HT

SM470R1B1M-HT:两种低功耗模式:待机模式和停止模式。 我n‘t 了手动,和 DID 在这两种模式下的功耗。 在待机模式下,系统时钟停止,但 RTI 时钟仍然工作,但 RTI 时钟来自系统时钟,它是否工作? 在待机模式下、IC 中的程序仍在运行? 如果我想记录此待机模式的总时间、我可以按 RTI 进行计数吗? 谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    SiHang、
    有关 HALT 和 STANDBY 模式的 ICC 值、请参阅数据表的第32页。

    有关 RTI 的使用。 请参阅 SYS 参考用户指南。 www.ti.com/.../spnu189
    有一节介绍 RTI。 HALT 模式中的 RTI 时钟关闭。

    如果这回答了您的问题、请单击"验证答案"
    此致、
    涉水
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    涉水:
    问题1:待机和停机模式功耗?我在待机模式,中发现了,在待机模式250μA(中),、i1=1.3mA(ICC)i2= 10μA(Iccio)、i3=,Iccad(SO,IC 功耗是,i1),i2?i3 Right 的总和
    问题2:RTI 时钟在 HALT 模式中关闭。,所以,RTI 时钟在 STANDBY 模式中打开。
    !您的要求
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    1) 1)是的、正确。 但是、IO 功率需要由您可能添加的任何额外直流负载进行调整。 如果您使用输出拉电流、ICCIO 电源的电流将增加。
    2) 2)是的
    此致、
    涉水