This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PMP20058:更改设计参数

Guru**** 2558250 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/713069/pmp20058-change-design-parameter

器件型号:PMP20058

您好!

客户规格如下、他们需要更改和设计变压器的参数是什么?

输入电压:16V~23V

输出电压:54V~57V

Iout=1.5A

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Lynn、

    我建议您的客户将电感增加到~22uH、保持100kHz 开关频率、0.5匝数比(VprI/VSEC)、至少具有14A 的 Isat。 这是为了适应 Vin 的增加。

    此致、

    最大