This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDA-01606:适用于太阳能串式逆变器电压和电流传感器的10kW 三相三级并网逆变器参考设计?

Guru**** 2558250 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/713261/tida-01606-10kw-3-phase-3-level-grid-tie-inverter-reference-design-for-solar-string-inverter-voltage-and-current-sensors

器件型号:TIDA-01606

您好!

适用于太阳能串式逆变器板的10kW 三相三级并网逆变器参考设计具有电网侧和逆变器侧电流和电压传感器。 我理解为什么电压传感器重复使用、但不明白为什么有2个电流传感器? 我期待很快收到您的回复。

提前感谢您。

Patryk

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Patryk、

    霍尔效应传感器用于测量滤波器电流、而分流器测量逆变器总电网输出。 此设计中使用了两个传感器来显示 可 供使用的不同电流传感器拓扑。 这还支持逆变器侧或电网侧控制算法。