This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDA-01243:Altium 设计版本的 CAD 文件

Guru**** 2587345 points
Other Parts Discussed in Thread: TIDA-01243

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/713263/tida-01243-cad-files-for-altium-design-version

器件型号:TIDA-01243

您好!

我的客户希望参阅 TIDA-01243以了解 USB 充电项目。

我能否与您联系、了解 TI 是否在 Altium Designer 版本中提供了 CAD 文件
谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    英文、

    请接受我向您发送相应文件的请求。 注意:我们只有 OrCAD 文件(.DSN)、该文件应能够导入到 Altium Designer 中。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Barton、

    请求已接受、感谢您的及时响应。