This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WEBENCH®︎工具:为什么 Webench 找不到24V 输入、12V 3A 输出的部件?

Guru**** 2560390 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/711415/webench-tools-why-webench-can-not-find-a-part-for-24v-input-12v-3a-output

工具/软件:WEBENCHRegistered设计工具

您好、专家、

请帮助检查 webench 为何无法找到24V 输入至12V 3A 输出条件的解决方案? 我知道、有很多部件可以做到这一点:

此致

Fabian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Fabian、

    我们将研究您的问题、并尽快就此问题与您联系。

    谢谢、

    Kiran Kumar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Fabian、

    我们确定了一些间歇性故障的根本原因、如您看到的硬件问题。 我们已经修复了这些问题、并确认我们可以为您的输入条件找到解决方案。

    请参阅下面的快照。 由此给您带来的不便、我们深表歉意、期待您回答任何其他问题。

    此致、

    Gerold