This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDA-01426:如何修改此设计以生成12V 交流输出?

Guru**** 2578945 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/712005/tida-01426-how-to-modify-this-design-to-generate-12v-ac-out

器件型号:TIDA-01426

您好,

我们正在考虑复制此设计以生成 12V 交流输出。  

我是否可以向您建议如何修改此设计以生成12V 交流输出?  

谢谢!

Py Tsai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    假设12V 交流作为 RMS 输出、峰值电压将为16.968V。

    第一个变化是变压器(T1)的匝数比、以实现50V 总线电压

    第二次更新将根据第 2.3.1.6节"高增益放大器"重新计算 MOSFET (Q3)的 Q 点和增益、以计算无源值。

    此致、

    Srinivasan