This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TINA/Spice/LM5166:步进输入仿真。

Guru**** 2559110 points
Other Parts Discussed in Thread: TINA-TI

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/709591/tina-spice-lm5166-step-input-simulation

器件型号:LM5166
主题中讨论的其他器件:TINA-TI

工具/软件:TINA-TI 或 Spice 模型

您好,

我将 LM5166X 用于我的设计之一。 我们使用 COT 模式。  

V IN = 24V、V OUT = 5V、I OUT = 210mA、软启动延迟= 7ms。 。 我对此进行了仿真并得到了结果。 在24V 标称恒定电压下、可以正常工作。  

如何设置步进输入。 最初 设置24V。 然后,我们假设在10 ms 后 ,它会下降到7V,持续1毫秒,然后再次恢复到24V。 我想查看此类输入的结果、即压降和保持时间检查。  

2.仿真后如何查看效率图或波形?

我已附加.tsc 文件以供参考。  

e2e.ti.com/.../webench_5F00_design_5F00_4082167_5F00_74-_2D00_-Copy.tsc

PL 恢复。

此致

模块  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    供参考、我们将对此进行研究。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Amod、

    1.要按说明生成输入,可以使用“来自源”选项卡中的电压发生器(下面以红色突出显示)。

    双击并单击信号。  这将为您提供一组可生成的信号。 您可以使用通用线性或分段线性

    分段线性的格式为"时间电压"。 我提供了以下示例:

    下面的链接描述了如何生成效率图。

    https://e2e.ti.com/support/development_tools/webench_design_center/f/234/p/692610/2552667#2552667

    此致、

    Karthik

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../TI_2D00_Simulation_5F00_20180718.pptxHiKartik、

    感谢您的回复。  我已附加了要模拟的步进输入文件。 PL 建议这样做。

    谢谢你

    模块

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Amod、
    将以下内容粘贴到电压发生器下的"等分线性"选项卡中。
    0 0 0
    100U 24.
    10m 24.
    10.024m 0
    11.024米0
    11.048米24.
    20米24.

    此致、
    Karthik
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Karthik、

    很抱歉耽误您的回答。 我可以根据需要进行仿真。 非常感谢。

    此致
    模块