This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDA-01573:TIDA-01573的发光强度均匀性

Guru**** 2931100 points

Other Parts Discussed in Thread: TIDA-01573, LM5000, LMG1020

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/711236/tida-01573-luminescent-intensity-uniformity-on-tida-01573

器件型号:TIDA-01573
主题中讨论的其他器件: LM5000LMG1020

您好!

    感谢 TI 网站提供的 Gerber 和 BOM、我有机会  自己测试 TIDA-01573的性能。 这是一个很棒的设计、能够解决我遇到的大多数问题、但仍有一些问题未得到解决、我将感谢您的帮助。

    电阻 R5、R6、R7、R8 的用途是什么? 在我的测试中、很难找到 移除四个电阻器和放置之间的差异。   当 GaN FET Q1关断时、电阻 R5、R6、R7、R8和二极管 D1是否为环路?

   在我的测试中     、LD 的发光强度和宽发光脉冲不稳定、这将对我们的激光雷达  测量 精度产生强烈影响。  LD 为 OSRAM SPL_PL90_(峰值电流40A)。 XLMG1020的输出门信号宽 为20ns 或10ns、两者的结果相同。 您会给我一些改进建议吗? Vbus 为 LM5000提供的35V、0.2A 直流电压、Vbus 在   LD 驱动时不会受到示波器的严重影响。C2 (0.01uf),C3 (0.01uf),C6、C7、C8、C9 (0.1uf)的电容值与 BOM 相同。     将信号驱动到 XLMG1020时的脉宽精度是否  明显 影响   了发光 强度?

   3、现在购买 LMG1020似乎比较困难、这对我来说是一个巨大的风险。

感谢帮助和祝福!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Miao、

    欢迎使用 e2e、感谢您关注我们的 LMG1020!

    让我来研究一下这个问题、明天回来。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Miao、

    欢迎使用 e2e! 感谢您关注 LMG1020 EVM。 向应用工程师发送即时消息、并将提供帮助。

    1) 1)请参阅下面的文章
    2) 2)由于测量值不会从10ns 变为20ns、因此达到峰值电流、因此强度不受此脉冲宽度的影响。 在某个点、电流不会达到其峰值、强度将降低、此时将出现最小脉冲宽度。 如果 VBUS 正常、则检查 LD 上的电压(进一步降低寄生电感线路)、以查看其是否获得所需的电压。 您还应确保减小 LD 路径中的任何电阻和电感、以不会尽可能减小峰值电流。 这可能意味着选择一个没有长引线的二极管。 您是否还在问限制 EVM 上出现的峰值电流的可能原因?
    3) 3)您尝试订购的金额是多少? 我可以看到我是否可以联系合适的人员来帮助您解决这个问题。

    谢谢、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Jeff:

    非常感谢。 我会尝试。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Miao、

    我有一个更新、1)中的电阻器实际上不应与 LD 一起使用、而是将其视为虚拟负载、因此可以立即开箱使用 EVM。 四个4欧姆电阻器并联以提高电流能力、等于1欧姆、因此可以看到高峰值电流。

    很抱歉以前有此错误信息。 但是、如果您确实在 LD 中使用了电阻器、我们也应该是正确的。
    谢谢、
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Jeff!

      感谢  您的帮助!