This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDA-01021:可供购买?

Guru**** 2979400 points

Other Parts Discussed in Thread: TIDA-01021, ADC12DJ3200EVM, TIDA-01022, ADC12DJ3200, TIDA-01023, TIDA-01024, ADC12J4000, ADC12J4000EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/711610/tida-01021-available-for-purchase

器件型号:TIDA-01021
主题中讨论的其他器件: ADC12DJ3200EVM、 TIDA-01022、 ADC12DJ3200、 TIDA-01023、 TIDA-01024、 ADC12J4000、 ADC12J4000EVM

您好!

我在 Lawrence Livermore National Laboratory 的小组是一家研究实验室、而不是一家公司、他们正尝试将两个 ADC12DJ3200EVM 与电路板之间的时钟偏差保持同步、以用作高性能示波器。 我注意到了 TIDA-01021设计、它似乎具有适用于我们实验的所有合适规格。 我注意到、当我在您的网站上查看 TIDA-01021时、它显示了以下内容:完全组装的电路板(如上所示)仅用于测试和性能验证、不可出售。

我想知道、由于我的团队不是公司的一部分、我们可以为我们的实验购买或租赁 TIDA-01021电路板? 如果没有、您是否知道其他公司可能会销售类似风格的时钟板、该时钟板可以使两个 ADC12DJ3200EVM 同步、板间时钟偏差小于20ps?

感谢你的帮助。

最棒的

Kevin

e2e.ti.com/.../tidud80a.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kevin:

    欢迎访问 E2E 支持论坛、感谢您考虑 TI 产品和 TI 参考设计。

    [引用用户="Kevin Chaves"]

    我想知道、由于我的团队不是公司的一部分、我们可以为 我们的实验购买或租赁 TIDA-01021电路板? 如果没有、您是否知道其他公司可能会销售类似风格的时钟板、该时钟板可以使两 个 ADC12DJ3200EVM 同步 、板间时钟偏差小于20ps?

    [/报价]

    答:由于法规的原因、并且正如您在阅读 TIDA-01021文件夹中显示的通知时所指出的那样、TIDA-01021参考设计不会出售。

    但是、请注意 、如果您希望自己构建一个文件、我们会提供您需要的所有文件(Gerber、CAD、原理图、BOM 等)。要查找这些文件、请转至 TIDA-01021文件夹的"技术文档"部分

    如果您确实决定构建自己的硬件、我们有几个视频介绍如何设置硬件和软件:  


    我还想指出、根据您的要求、我们还提供了一些其他 TI 参考设计、您可能感兴趣这些设计、其中还包括设计文件。

    TIDA-01022与 TIDA-01021类似、可使两 个 ADC12DJ3200同步、但在本例中、ADC 位于同一电路板上、且该设计实现小于5psec 的偏斜(测试结果可在 TIDA-01021设计指南的第7.3节中找到)。

    我们还有另外两个 TI 参考设计(TIDA-01023和 TIDA-01024)、它们展示了如何使用树和菊花链配置来扩展多通道时钟:

    TIDA-01023具有"树配置"、可实现 小于11ps 的通道间偏斜 (测试结果可在设计指南的第3.2.2节中找到)。

    TIDA-01024具有"菊花链配置"功能、可实现 小于6ps 的通道间偏斜(设计指南第3.2.2节提供了测试结果)。


    如果您有任何后续评论或问题、请告知我们。

    请注意:TIDA-01021、TIDA-01023和 TIDA-01024共享相同的硬件。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Victor、他真的很乐于助人!

    我的团队有两个 ADC12DJ3200EVM、然后我们还有另外六个 ADC12J4000EVM。 TIDA-01021、TIDA-01023、TIDA-01024是否也能够同步 ADC12J4000、或者硬件是否不匹配?

    此外、当您尝试同步 TIDA-01023和 TIDA-01024的多个电路板时、时钟偏差如何变化? 时钟偏移标准偏差是否会更高、达到多少?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kevin:

    [引用用户="Kevin Chaves">]我的团队有两 个 ADC12DJ3200EVM 、然后还有另外六 个 ADC12J4000EVM。 TIDA-01021、TIDA-01023、TIDA-01024是否 也能够同步 ADC12J4000 、或者硬件是否不匹配?[/报价]

    ADC12DJ3200EVM 和 ADC12J4000EVM 之间的时钟输入连接存在差异。 因此、它可能需要进行不同的架构/硬件更改以实现同步。 我们尚未使用 TIDA-01021进行测试。

    请查看 TIDA-01017 和 TIDA-00432 参考设计、它们使用2个 ADC12J4000EVM 和 LMK04828EVM 来实现同步。

    [引用 user="Kevin Chaves">此外、当您尝试同步 多个 TIDA-01023 和 TIDA-01024板时、时钟偏差如何变化? 时钟偏差标准偏差是否会更高并达到多少?[/quot]

    TIDA-01023和 TIDA-01024设计采用外部高频输入基准、其中通道间偏差验证在高达2.4GHz 的输入信号下完成、且小于10ps。 因此,它不会影响2块板的时钟偏差。

    对于2个以上的时钟板同步、应该可以进行相同的操作、但校准应该重复进行。

    如果您对同一主题还有任何疑问、请告知我们。

    此致、
    Ajeet Pal

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kevin、

    请参阅我们的高速数据转换器团队在您的另一个 E2E 主题上的响应:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Ajeet、

    也许我的问题措辞不好。 专为菊花链架构(TIDA-01024)而设计、可将单个 ADC 的时钟与前一个 ADC 同步、通道间时钟偏差为10ps。 这是否意味着对于一个包含4个 ADC 的系统而言、第一个 ADC 和第四个 ADC 之间的通道间时钟偏差可能高达30ps? 或者、使用该系统、您可以确保所有通道之间只有10ps 的通道间时钟偏差?

    感谢你的帮助。

    最棒的

    Kevin
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kevin:

    在菊花链 架构(TIDA-01024)和树架构(TIDA-01023)中、两个时钟板(称为 TIDA-01021时钟板) 相互同步、其中时钟到时钟的偏差优于所有4个时钟输出的10ps。

    借助这些同步时钟、系统中所有4个 ADC (彼此)的通道间偏差均小于10ps。

    希望它能澄清您的疑问。 如果您有任何疑问、请告诉我。

    此致、
    Ajeet Pal