This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WEBENCH®︎工具:您能不能帮助我找到一个在~3A 时将24V 直流转换为7.5V 直流输出的电路

Guru**** 2930430 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS54336A, TPS54335A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/712558/webench-tools-can-you-help-me-find-a-circuit-to-conver-24v-dc-to-7-5-v-dc-output-at-3amp

主题中讨论的其他器件:TPS54336ATPS54335A

工具/软件:WEBENCHRegistered设计工具

您能帮我找到在~3A 时将24V 直流转换为7.5V 直流输出的电路吗?

我可以获得 TI 工作台设计吗?

谢谢、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Sagar、

    我们有适合您的输入/输出条件的电路。 您可以使用 TPS54336A 和 TPS54335A 器件。

    请在下方查找器件 TPS54336A 的 TI webench 设计:

    https://webench.ti.com/appinfo/webench/scripts/SDP.cgi?ID=D5CD40C05647DFEF 

    此外、为了获取支持您的输入/输出条件的器件列表、请遵循以下步骤。

    请访问 www.ti.com

    转到"Products"文件夹、然后点击"WEBENCH Design Center"、如下所示。

     3.您可以通过在 Webench Designer 下提供输入/输出条件来找到任何器件,如下所示。

    谢谢、

    Kiran Kumar