This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDA-00384:LightCrafter 3010 EVM 的聚焦范围

Guru**** 2560390 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/712643/tida-00384-what-is-focus-range-of-lightdrafter-3010-evm

器件型号:TIDA-00384

我无法在数据表的任何位置找到该信息。 我看到投射比为1.4。 但我想知道该模块的最小焦点范围是多少。 谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    "DLPRegisteredLightCrafterTmDisplay 3010 EVM Gen2用户指南"中对此进行了介绍。 光学引擎的焦点范围为5英寸到50英寸。 它在用户指南的表1页中列出。
    www.ti.com/.../dlpu058.pdf

    此致、
    Vivek