This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TI-RSLK

Guru**** 2560390 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/708098/ti-rslk

您好,  

RSLK 的器件型号是多少?

tirslk_maze_1_00_00 tarball 已从 http://ti.com/rslk 下载 、PeriodMeasure 程序已编程到 MSP432P401Rboard中。

如何测量输入引脚的周期?

项目的主要知识是什么?

我希望你能帮助我。

谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Andre、
    RSLK 课程提供三个套件:基本套件、高级套件、升级套件、可从 Element 14 - www.element14.com/rslk 购买
    “感谢您对 TI-RSLK 的询问。 TI-RSLK 套件与 university.ti.com/.../curriculum-design-launch 上提供的综合课程配套使用 、是一种教育体验、学生可以通过学习模块进行学习、从而开发功能嵌入式系统。 由于这是一款以学术为中心的产品、TI 不提供代码解决方案来保持学习过程的完整性。 继续学习本课程所需的一切内容均以文档和视频形式提供、这些文档和视频均在 www.ti.com/rslk 上提供。

    如果您有机会查看这些模块、请提供更多信息。

    有关更多信息、请参阅 TI-RSLK 常见问题解答;如果您的问题与套件的组装有关、请参阅套件结构指南。 如果您的问题与套件的硬件组件有关、例如缺失或损坏的部件、您可以联系 element14客户支持。 如果需要维修、TI-RSLK 套件的所有组件均可从 element14、Pololu 或德州仪器在线商店单独订购。

    希望这对您有所帮助。
    Ayesha