This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDA-00243:Gerber 数据共享

Guru**** 2928980 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ51221, BQ51013B, TIDA-00243

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/707270/tida-00243-gerber-data-share

器件型号:TIDA-00243
主题中讨论的其他器件:BQ51221BQ51013B

你(们)好

从下图中可以看到、似乎有一个 PCB 内层。
但光绘检查没有内层。 只有顶部底部。

http://www.ti.com/tool/TIDA-00243?keyMatch=TIDA-00243&tisearch=Search-EN-Everything

我希望所有 Gerber 都存在。  是否可以共享?

谢谢、

TM

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Teamin、

    您能否查看设计文件夹中的 Altium 文件?

    此致、

    Eric
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这里有问题。

    设计文件显示了中间层1和中间层2、共4层。  光绘文件和 PCB 中仅包含顶层和底层。

    我们将解决该问题。

    但是、您是否需要 BQ51221双模 PMA/ WPC、或者仅 WPC bq51013B 是否满足您的要求?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好

    Gerber 数据何时更新 TIDA-00243?

    谢谢、
    TM
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    更新的文件位于 TIDA-00243产品文件夹、修订版 A 中