This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TINA/Spice/LM5105:错误(ORPSIM-15108)

Guru**** 2587345 points
Other Parts Discussed in Thread: TINA-TI, LM5105

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/712080/tina-spice-lm5105-error-orpsim-15108

器件型号:LM5105
主题中讨论的其他器件:TINA-TI

工具/软件:TINA-TI 或 Spice 模型

您好!

我在 PSPICE 中仿真 LM5105器件时遇到一些问题。 我已从 TI 网站下载 SPICE 模型。 我从其中创建了 PSPICE 模型、并将原理图捕捉符号与之关联、就像我通常使用模拟和其他制造商的模型一样。 当我运行仿真时、我收到一些错误、仿真中止。

 

以下 是五个具体的错误。

错误(ORPSIM-15108):X_U1.xuvlo_VDD 使用的子电路 COMPHYST_VD 未定义

错误(ORPSIM-15108):X_U1.xuvlo_BST 使用的子电路 COMPHYST_BST 未定义

错误(ORPSIM-15108):X_U1.x 高侧使用的子电路 highse_driver 未定义

错误(ORPSIM-15108):X_U1.x 低侧使用的子电路 low侧_driver 未定义

错误(ORPSIM-15108):X_U1.xDETTIMER 使用的子电路死区时间未定义

 

出于某种原因、我无法将文件中的文本粘贴到此问题中。 我将在这个问题上附加一个带有输出日志的文本文件。 我已经做了一些搜索、这种模式似乎以前有一些不太好用的历史。 我想知道是不是我做了什么、还是模型有问题。 如果模型有问题、是否已修复?

 

我还包括了我尝试仿真的原理图的屏幕截图。

 

如果有任何帮助、我们将不胜感激!

 

谢谢、

Dong

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Dong:

    当我从 www.ti.com/.../snvm166下载 Orca/pspice 项目时、它运行正常。
    此外、当我查看那里的错误时、这意味着无法识别 xdead计时 器的.SUBCKT 定义。

    这里有几个方面:
    1.您使用什么仿真器? Orca/pspice?

    2.您是否已将模型附加到符号中?
    如果使用 Orca/pspice、请确保转到仿真配置文件->配置文件->库、然后浏览文件并使用"添加到设计"按钮添加文件。

    或者、您也可以从 www.ti.com/.../snvm166下载该项目
    然后在此项目上创建其他原理图。 您还可以将原理图从另一个项目复制粘贴到该项目中、以便不必从头手动绘制。

    Herman