This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TINA/Spice/LM324:LM324

Guru**** 2514165 points
Other Parts Discussed in Thread: TINA-TI, LM324, TL081

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/706408/tina-spice-lm324-lm324

器件型号:LM324
主题中讨论的其他器件:Tina-TITL081

工具/软件:TINA-TI 或 Spice 模型

你(们)好

我将 LM324用于10kHz 三角波发生器,我设计的电路如下。  但该模型未显示正确的结果。 结果也在附件下面。模型或电路中是否有错误?  

此外,澄清 了 LM324的增益带宽积为1MHz。 此设计是否足够或是否需要高速压实机?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    首先、我没有在原理图中看到任何电压发生器。 在现实生活中、振荡器将具有随机能量、该能量会命中振荡器并产生自维持振荡。 但是、在理想的仿真器中、我们需要提供该第一个脉冲、以便电路可以在某个位置启动。 您很可能会使用连接到电路中特定节点的开关的单位步进或脉冲电压发生器。 开关首先"打开"、有时会关闭。

    一旦您确定了这一点、您还可以尝试将 LM324替换为理想运算放大器(例如、增益为1k 的 VCVS、并放置某些 GBW、例如宽1MHz 至1GHz)、以试验 GBW 之间的影响和所需的结果。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢你的答复。

    我将 lm324更改为 tl081。 它在没有 kik OFF 电压@ t=0的情况下工作。 但我在设计 正弦波发生器和同时模拟两种情况时面临另一个问题,正弦波不会出现)。  当单独仿真时、它正在工作。 如何纠正此问题  

    电路

    两个电路@同时仿真

    仅正弦波发生器

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我想、如果 t = 0时没有稳定的启动电压、您可以让仿真引擎随机选择它自己的解决方案。 如果它收敛为一个提供初始小信号的解决方案、然后电路可以使用其正反馈增益进行放大、那么它就很好了。 但是、如果它不能融合到该场景中、则不会显示任何内容。

    话虽如此、您可以尝试以下操作:
    1.尝试使用 Analysis -> Analysis Parameters -> TR Maximum Step。
    也许可以将此参数设置为更接近正弦发生器每个周期的合理样本的值。
    我希望通过这种方式、希望仿真器能够在 Tmax 受限时捕获解决方案。

    2.如果#1不起作用、我建议尝试在 t=0时使用启动电压、以查看它是否起作用。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我尝试使用以下具有 kik off 电压但未获得所需输出的电路

     电路

    输出

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    虽然我不确定、但不妨尝试以下操作:

    启动电压
    a.尝试在原理图中的节点周围移动它、以查看是否有一个可触发它的好地方。 我怀疑当节点为高阻抗节点时、它会更好地工作
    b.尝试改变启动电压的幅度以及上升时间/下降时间

    2.当电源与步骤1一起缓慢斜升时,您也有可能触发某种操作。