This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDA-01580:添加其他传感器

Guru**** 2558250 points
Other Parts Discussed in Thread: TIDA-01580, CC2640R2F

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/710621/tida-01580-add-additional-sensors

器件型号:TIDA-01580
主题中讨论的其他器件: CC2640R2F

你(们)好!

目前、我们的研究组正在寻求将 TIDA-01580参考设计集成到我们的患者监护设备中。 您的设备看起来很棒!

我尝试分解 uC 上的一些 GPIO、以便通过 I2C 和/或 SPI 接口为其他传感器提供连接。 我读取了数据表的一部分、并看到任何 GPIO 都可以路由到任何外设。 正确吗?

由于这是我第一次使用 TI 的微控制器、因此非常感谢您在开始使用微控制器方面提供的任何帮助! 还有任何关于开始修改固件代码以集成其他传感器的建议吗?

谢谢!

Yunting

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Yungting、您好!

    感谢您关注 TIDA-01580。

    是的、微控制器具有"所有数字外设引脚都可以路由到任何 GPIO "的特性。 有关这方面的更多详细信息、请参阅 CC2640R2F 的数据表。

    您能否告诉我们您愿意在您的项目中集成哪些传感器?

    此致、

    Sanjay R. Pithadia

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sanjay、

    我们目前计划使用其 I2C 接口集成 MLX90614。 我们还可能在未来集成麦克风和触摸传感器等、但尚未得到充分考虑。

    谢谢、

    Yunting

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Yunting、

    您可以从 TI 网站下载 Code Composer Studio 并查看示例代码。 我们确实有一些可用于 I2C 接口的代码。 (例如、有一个用于连接红外温度传感器的 I2C 代码)。
    希望这对您有所帮助。

    此致、
    Sanjay R. Pithadia
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢! 这很有帮助!

    Yunting