This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TINA/Spice/LM5015:TINA 模型

Guru**** 2558250 points
Other Parts Discussed in Thread: TINA-TI, LM5015

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/711420/tina-spice-lm5015-tina-model

器件型号:LM5015
主题中讨论的其他器件:TINA-TI

工具/软件:TINA-TI 或 Spice 模型

你(们)好  

我正在设计隔离式直流/直流转换器、并希望在此设计中使用 LM5015。 我想在构建设计之前对其进行仿真。 因此、我需要 TINA 模型、但找不到它。 如果能够提供,我将不胜感激。

此致

Maqsood

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    供参考、我们正在评估您的申请。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Maqsood、

    遗憾的是、我们没有适用于该器件的 SPICE 模型。 您可以使用以下链接查看所有可用型号、以查看是否有类似型号的器件。 如果没有、您可以在此论坛上发布任何与器件相关的问题:

    e2e.ti.com/.../