This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TINA/Spice:newbie 的问题:当单个原理图中给出两个电压发生器时,工具无法提供输出。

Guru**** 2558250 points
Other Parts Discussed in Thread: TINA-TI

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/707425/tina-spice-problem-for-a-newbie-tool-is-unable-to-provide-output-when-two-voltage-generators-is-given-in-a-single-schematic

主题中讨论的其他器件:TINA-TI

工具/软件:TINA-TI 或 Spice 模型

我正在尝试在 TINA 9.3-1中模拟 LISN 电路。 VG1将为电路提供230Vrms 电源。 为了给我的电路提供噪声、我在负载处添加了 VG2。 现在,当我执行瞬态分析时,出现一个弹出窗口,提示:只允许一个输入!... 我怎么能说我的电路能够将噪声接地并提供稳定阻抗、而无需对终端施加噪声并检查信号分析器。

我观察到的另一个问题是,如果我将 VG2施加到电路上,VG1将生成110fVrms…… 这实际上意味着 VG1未开启。

请尽快解决我的问题

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jayanth、

    对其中一个源进行双浮点处理。
    在出现的弹出窗口中、选择 IO Sate 下拉菜单并将状态从 Input (输入)更改为 None (无)。

    错误应该消失。

    此致、
    John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢主席先生,它很有帮助。

    我有另一个问题…
    我想为电路提供230V 交流电源、如上所述。 在印度、国内电源插座的电流限制为5A。
    但在 TINA 中、我无法创建该环境。 因为、在节点电压计算中、41A 上的电流由函数发生器提供。
    因此、如果有任何方法可以创建几乎具有5A 电流限制的230VAC 电源、请帮助我找到并使用它。
    如果没有、请提供任何仿真实时条件的替代方案。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jayanth、

    我非常确信、通过在信号源和负载之间放置经修改的电流依赖型电压源(H SOURCE)、您可以获得所需的结果。
    它将需要一个条件 if/then 语句、使其根据最大电流来限制电压。
    类似如下:

    H1 OUT IN 值={IF (IMON > 5、V (IN)-230、0)

    它必须是一个定制子电路、您可以将其导入到 TINA 中。

    您可以在大多数 Spice 引用中找到设置 if/then 语句的详细信息。
     有关使用新宏向导将子电路模型导入到 TINA 中的应用手册、请访问:

    此致、
    John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    抱歉 Jayanth。
    我的最新回复中未显示应用手册的链接。 要查找应用手册、请访问 TI.com 并在 SLVA257上搜索。
    搜索结果应显示一个名为"将 SPICE 网表导入 TINA9-TI"的文档。
    它将向您展示如何导入网表模型。
    此致、
    John
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢 John 的回复、
    在您建议的文档中、仅关于导入 PSpice 网表。 但我有点困惑
    1.什么是网表模型? 和
    2.如何制作?
    除此之外,我无法理解,要使用哪种网表模型来获取 H 源?
    请给我启迪...
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Jayanth、
    很抱歉我不清楚。
    您的问题解决方案将需要 TINA 中未内置的自定义模型。
    这是我上次答复中提到的"网表模型"。
    有关此主题的更多信息、请参阅专门介绍 Spice 的参考文献、Spice 是 TINA 支持的电路分析/仿真器。
    此致、
    John
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果可能,您可以共享任何链接来参考这些文档吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Jayanth、
    有许多已发布的有关使用 Spice 和管理 Spice 模型的参考。
    如果您需要基本的结构化信息、请尝试搜索"spice 建模示例"并查看指向 Spice 上大学课程的链接。
    这是一个很好的入门方法。
    此致、
    John