This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDA-00915:无需散热器和风扇即可实现最大功率

Guru**** 2560240 points
Other Parts Discussed in Thread: TIDA-00915

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/709286/tida-00915-max-power-without-heatsink-and-fan

器件型号:TIDA-00915

您好!

它的标称功率似乎是1.5kW 的散热器和风扇。 没有它们时的最大功率是多少?

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Jerry、我们需要重新计算允许的功率耗散。 将在未来几天内提供。

    此致
    Navaneeth
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jerry、

                   不使用散热器时支持的输出功率取决于多个参数、例如直流总线电压、PCB 铜厚度、过孔、dv/dt、环境温度、 开关频率等。 在热阻为26.5deg、工作环境温度为55度的情况下、允许的最大功耗为~3.5W、这意味着所有六个开关的功率为21W。 根据 TIDA-00915中的效率测量结果、 理论上这将转换为1000W。 考虑到结温和其他因素的降额、600W 至750W 可能是合理的。

    此致

    Navaneeth