This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TINA/Spice/DAC8820:我无法获得与 pdf 中发布的结果相同的结果

Guru**** 2949640 points

Other Parts Discussed in Thread: TINA-TI, OPA2277, OPA277, DAC8820

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/711177/tina-spice-dac8820-i-cannot-get-same-result-as-what-is-published-in-the-pdf

器件型号:DAC8820
主题中讨论的其他器件:TINA-TI、 OPA2277、 OPA277、

工具/软件:TINA-TI 或 Spice 模型

我通读 DAC8820 pdf、图42描述了双极电压发生器(-10V 至+10V)。 我在 TINA 中转录了此 pdf 并使用了 OPA277、因为当我搜索 OPA2277时、它将我默认为 OPA277。 我在这里附加了 TINA 文件、但它看起来好像没有进入这个网站。 我复制了 pdf、但添加了一些内容。 我将所有数字输入连接在一起、并使用3.3V 方波驱动它们。 VDD = 3.3V、电源= 0、RS = 3.3、LDAC = 3.3、RSTSEL = 0、 DGND 和 AGND 均连接到公共接地。 输出在运算放大器的 Vout 处进行监控。 在 pdf 中写入的内容中、我将得到大约0至-VREF、而不是-VREF 至+VREF。 如果是 TINA 文件、我还尝试附加 pdf 映像。 请访问 helpe2e.ti.com/.../DAC8820-BIPOLAR.TSC-_2D00_-TINA.pdfe2e.ti.com/.../DAC8820-BIPOLAR.TSC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Doug、

    由于此帖子对于您在此处发布的后续帖子是多余的、因此我将关闭此帖子以避免混淆。
    e2e.ti.com/.../711192

    Herman