This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDA-00151:ADAS 超声波测试系统

Guru**** 2582575 points
Other Parts Discussed in Thread: PGA460-Q1, PGA460

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/709033/tida-00151-adas-ultrasonic-test-system

器件型号:TIDA-00151
Thread 中讨论的其他器件:PGA460-Q1PGA460

您好!

我需要使用与距离相关的方法来测试超声波。 比如、我需要对 ADAS 的超声波距离进行仿真。 如何满足 ADAS 超声波测试系统的要求。 如何使用超声波测试盲点和泊车辅助?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Vignesh:

    如我在另一份答复( e2e.ti.com/.../2608870 )中所述,我建议您考虑 PGA460-Q1,它将超声波回波的飞行时间测量结果输出到主器件。 主设备需要将飞行时间值转换为等效距离。 此转换通常由以下公式处理:
    speed_for_sound * TOF / 2 =距离
    其中
    •室温下的 SPEED_FLO_SOUND 通常为343m/s
    •ToF 是回波经过的往返飞行时间(通常为毫秒级)
    •TOF 减半、产生相当于目标物体的单向距离

    要观看 PGA460-Q1检测 ISO 极点的演示、请观看 PGA460-Q1 EVM 视频培训系列、网址为:
    training.ti.com/ultrasonic-sensing-pga460-q1

    此视频系列将帮助您了解如何应用和操作 PGA460-Q1以进行 ADAS 泊车辅助和盲点测试。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Akeem、

    但我需要对目标进行仿真。 ToF 正在感应物体的物理距离。 我尝试通过提供距离来模拟物体。 我的目标是创建与距离相关的超声波测试系统、就像我已经拥有距离一样、需要使用该系统进行仿真。 任何接收器都将执行该目标仿真器。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Vignesh:
    遗憾的是、我们不提供超声波感应/目标仿真器。 您可以根据目标的雷达截面、传感器的传输声压级和接收器的灵敏度构建自己的仿真器。 《PGA460超声波模块硬件和软件优化》应用手册( www.ti.com/.../slaa732 )中介绍了这些概念。