This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PMP8817:效率测量

Guru**** 2925550 points

Other Parts Discussed in Thread: PMP9638

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/711214/pmp8817-efficiency-measurement

器件型号:PMP8817
主题中讨论的其他器件:PMP9638

您好!

我的客户正在基于 PMP8817和 PMP9638参考设计设计设计 USB 充电器

由于这是他们首次参与交流系统、我想就如何测量系统效率(或者从另一方面来说、如何对两个参考设计进行测量?)征求您的建议。

其次、需要哪些设备?

最后、您是否有 PMP8817的 EMC 结果?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 LIH Khaw、

    感谢您关注 TI 参考设计。
    我建议您使用与 PMP8817用户指南中测量的相同的方法来测量效率。 测量输入功率(Vin 和 Iin)、然后测量输出功率(Vout、Iout)并从中进行计算、如果在 EVM 本身的测试点使用 DMM、则可以消除损耗的可能性。
    关于 EMC 测试、我找不到任何结果、我可以询问设计电路板的团队是否提供了这些信息、但我要说的是、没有获取图。 如果我听到其他消息、我会告诉您。

    此致、
    区域
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    非常感谢您的及时建议。
    我理解

    为了开始此测量、您能否告知需要哪些设备? 我能想到的是:
    -交流电源
    -功率计
    -交流电压电缆

    如果我错过了任何商品、请告知
    谢谢