This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PMP10532:隔离式直流/直流转换器最小负载

Guru**** 2572515 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5160, PMP10532

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/710489/pmp10532-isolated-dc-dc-converter-minimum-load

器件型号:PMP10532
主题中讨论的其他器件:LM5160

您好!

我想使用参考设计 PMP10532、其中 LM5160和变压器用于生成+15-15和5V 电压。  

为什么在变压器之后需要 R4、R5和 R6表示的最小负载?

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Jacopo、

    需要使用电阻器来防止在无负载时输出悬空。 基本上、它们只是用于在不同负载条件下进行交叉调节。

    谢谢、
    Robert
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的回答。

    我想了解物理原因。 我读出、变压器输出可能会在无负载时升高、这主要是由于漏电感造成的。 正确吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、正确、泄漏会导致输出上升。  这也是因为输出未直接稳压、稳压在初级侧完成。

    谢谢、

    Robert