请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LM5576 主题中讨论的其他器件:TINA-TI、
工具/软件:TINA-TI 或 Spice 模型
您好!
我想仿真 LM5576的结果、其规格为:28V 输入、-28V 输出、1A 负载电流。
我从 TI 的 Webench 电源设计器获得了原理图和 BOM、但我想查看输出结果/图表。
我可以获取 SPICE 模型吗? 或输出图表。
随附了 TI 的示例原理图。
谢谢、
Vinayak