This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDA-00366:自举电容器未充电

Guru**** 2979400 points

Other Parts Discussed in Thread: AMC1301, TLC372, TIDA-00366, UCC21520, TIDA-00199

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/709736/tida-00366-bootstrap-capacitors-not-charging

器件型号:TIDA-00366
主题中讨论的其他器件: UCC21520、 TIDA-00199

您好!

根据 TIDA-00366的原理图、从一开始就很明显、自举电容器未充电。

因此  不提供用于三相电流感应的 AMC1301 IC、因为它们的 VDD1由自举电路(VCC_U、VCC_V、VCC_W)供电。

 AMC1301 数据表中注意到、当 VDD1电源丢失时、存在一种失效防护输出策略、即 Vout-p 变为约零、Vout-n 变为约2.7V。 AMC 输出通过 OPA320以0.797的增益进行放大 、然后得到1.65V (2.7*0.797+1.65=3.8v)。 因此、OPA 输出在3V3中饱和。

因此、过流保护比较器(TLC372)可实现其占空比、并 产生过载信号(TLC372的输出)、从而使 Nand-gate 输出变为高电平、即禁用信号。

最后、禁用信号会关闭 ucc21520。 因此根本无法对自举电路充电。

我是对的吗? 这就是我在电路中遇到的情况。 是否有任何解决方案?

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    感谢您了解我们的 TIDA-00366。 请注意、此设计可通过外部隔离式电源或在内部使用自举技术为栅极驱动器供电。 您对使用自举技术启动的过流保护电路进行的分析是正确的、在使用外部电源供电时不会发生这种现象。 因此、在您的设计中、您可以修改电路、使 MCU SW 禁用栅极驱动器而不是硬件。 或者、您可以在"过载"硬件路径中添加逻辑、该逻辑将在上电序列后由 MCU 启用。 希望这能澄清。
    此致
    Navaneeth
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的详细回答。 您是对的、 通过 在 "过载"硬件路径中添加逻辑解决了这个问题。

    但我不理解的是、在我的电路中、直流‌链路电压为100V、我使用一个简单的降压转换器为栅极驱动电源生成15V 电压。 它不像外部电源吗?

    在过载硬件路径中添加逻辑的另一个问题是、每当电机停止并且 Ucc21520没有输入 PWM 时、自举电容器放电、我应该重复启动过程。

    谢谢、

    M.A.A.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    MAA 您好、

                              关于栅极驱动电源、您可以选择使用单个+15V 电源轨通过自举技术为所有6个驱动器供电。 无论单个+15V 电源轨是在电路板内部生成还是由外部电源供电、都无关紧要。 替代方法是使用 TIDA-00199等隔离式电源、该电源为顶部驱动器生成4个隔离式电源轨- 3个隔离式电源轨、为所有底部驱动器生成1个公共电源轨。 如果您在 TIDA-00366中使用较新的类型、则不会出现任何启动问题。

    在第二个查询中、是您需要在电机停止时重复启动过程。

    此致

    Navaneeth

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    或者、您也可以在不旋转电机的情况下保持底部开关打开。 这将使自举电容器保持充电状态、您无需重复启动过程。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Navaneeth、
    是的、我知道隔离式栅极驱动电源和非隔离式栅极驱动电源之间的差异。 但重点是、您说"使用外部电源供电时不会发生这种现象"。 在我的电路中、栅极驱动电源由直流链路电压通过降压转换器产生。 那么、为什么这种现象仍然发生呢?
    此致
    M.A.A.
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    MAA 您好、

                          让我重新措辞以增加清晰度:当我指的是外部电源-我指的是外部隔离式电源,如 TIDA-00199。 这将确保所有栅极驱动器在启动时都具有包括 AMC130X 在内的电源。 对于自举技术、15V 是在内部板载还是外部生成都无关紧要。 仅当底部开关在启动期间打开时、顶部驱动器才会获得电源电压。 希望这能澄清。

    此致

    Navaneeth

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Navaneeth、

    我得到了我的答案。 谢谢你。
    但是、正如您所说的、对于自举技术、问题仍然存在。 也许应该针对 TIDA-00366进行修改、因为它显然基于自举。

    此致、
    M.A.A.