This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDA-01501:TIDA-01501效率清晰度

Guru**** 2555870 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC28180, TIDA-01503

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/706808/tida-01501-tida-01501-efficiency-clarity

器件型号:TIDA-01501

你(们)好,先生

我应用两个 EVB UCC28180、UCC25630来组合一个交流/直流电源

但 总效率很差,我是否应该添加额外的电路?

TIDA-01501展示了高效率、请提供建议。谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alex:

    为了提高效率、请分别检查 PFC 效率和 LLC 效率、并检查影响效率不良的因素。

    在 TIDA-01501中、LLC 效率在满负载时接近96%、PFC 效率在115Vac /满载时接近96.8%、在230Vac /满载时接近97.5%。

    关于 LLC 级、它使用 SR-FET 作为次级整流器。 请检查 LLC EVM 是否使用 SR-FET。 它与效率密切相关。

    关于 PFC 级、由于 CCM 拓扑导致的较大反向恢复损耗、您能否检查使用低成本 SiC 二极管作为 PFC 二极管?  

    此外、对于效率不佳检查、您可以使用热像仪检查哪个组件是热点、然后您将了解导致效率不佳的原因。

    希望我的建议对您有所帮助。

    谢谢!

    BR

    刘成

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您是否具有无负载的功率效率测试报告
    谢谢
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alex:

    在 TIDA-01501中、电路结构为 CCM-PFC + HB-LLC + TIDA-01503 (辅助电源)。

    TIDA-01501 是 PC PSU 应用的预期选择、因此 TIDA-01503可用于为初级侧和次级侧产生5VSB 和辅助电压。

    在空载条件下、功耗来自上述三个电路、功耗主要来自 CCM-PFC。

    此外、230VAC 时的总功耗约为500mW。

    如果您有任何疑问、请告诉我。

    谢谢!

    BR

    刘成

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    UCC28180如何提高轻载效率?

    我可以在空载时看到跳跃模式、请告知它、谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alex:

    是的、UCC28180中没有跳过模式。 即使空载、开关频率也固定在设置值。

    如果您想提高轻负载时的效率、可以尝试在轻负载时禁用 PFC 级、如果您有12VSB 电路、则可以使待机电源电路替换主电源输出。

    不过、您的设计的功率级别是多少? UCC28180是 CCM-PFC 控制器、用于高功率应用。

    通常在高功率应用中、没有针对轻负载条件的关键规格。

    非常感谢!

    BR

    刘成